This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV844:LMV844阻抗测试

Guru**** 2381450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV844
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1128924/lmv844-lmv844-impendence-test

器件型号:LMV844

您好专家、

当我们测试 LMV844 的 IN+引脚的阻抗 Lmv844时、发现在没有电源时、阻抗随温度升高而降低、您可以帮助解释一下吗? Thx。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     不能在未上电的情况下测量任何运算放大器(包括 LMV844 )的输入电阻、因为这样做只能测量输入保护二极管的阻抗-请参阅下文。 由于二极管的正向偏置电压大约每摄氏度下降-2mV、因此在您的测试中、输入 电阻会随着温度的升高而降低。

     LMV844的实际输入共模输入电阻可通过 IB 与 VCM 间的关系图计算得出、在25°C 时为80TΩ Ω、在85°C 时为533Gohm -请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的热情支持、非常详细、 您能帮我标记它是哪种保护二极管吗? 是否有二极管正向电压与温度的关系曲线? 您 能否结合使用万用表的测试方法、谈谈为什么测量的阻抗会随着二极管的正向电压降低而降低? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图34中显示的所有二极管都是输入保护二极管:D1和 D2用于过压保护、其余四个为 ESD 保护(请参阅标签)。  

    请参阅下面的典型二极管正向偏置电压与温度间的关系。  

    您的客户使用万用表时所做的与运算放大器的输入阻抗无关-他们所做的就是测试 输入保护二极管的正向(或反向偏置)电阻-这毫无意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的回答、仍然存在一些困惑、即如果输入到 V-、ESD 的反向压降应该是什么? 为什么是8V/15pA? 应该是8V/10pA? Δvalue?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韩杰

    我希望大家明白、我们对 未 上电 条件下正向或反向偏置输入保护二极管输入电阻的所有讨论与数据表中指定的实际输入电阻无关、因为后者基于下 ESD 二极管的反向偏置泄漏 供电条件。 就85°C 时的 Rin_cm 而言、它实际上应该是 800GΩ μ m。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    您的回答对我非常有帮助、最好您可以向我分享一些您积累的技术说明、非常感谢。