This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2171:TLV2171A 到 TLV2171的历史是什么

Guru**** 2600825 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2171, TLV9352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1127398/tlv2171-what-is-the-history-from-tlv2171a-to-tlv2171

器件型号:TLV2171
主题中讨论的其他器件: TLV9352

尊敬的团队:

我对客户的 TLV2171有疑问。 请帮您回答吗? 非常感谢。

快照上的以下订购号是客户发送的 TLV2171AIDR。 但从网站上我找不到 TLV2171A。  

客户想知道是否有任何器件型号更改历史记录? 是否有 PCN?   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的当前版本是唯一版本、自2016年9月起。 该屏幕截图似乎来自预发布版本。

    这段灰色文字是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie、

    没有发布的 TLV2171AIDR。 有一个 OPA2171AIDR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron

    感谢您的回复。 随附客户的数据表。 请帮助检查我们是否有  TLV2171AIDR 器件。 如果我们这么做、是否有从 TLV2171AIDR 到 TLV2171IDR 的 PCN?   

    e2e.ti.com/.../A50050077_2D00D08F977B3E65275968562D00_TI_2D00_TLV2171AID_2800_R_29002D00_A00.pdf、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在 TI.com 中看到数据表是初始版本。 客户版本似乎只是2016年的草稿版本。 但是、请帮助确认我们是否有  TLV2171AIDR。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie、  

    如上所述、没有发布 TLV2171AIDR。  

    客户可能具有 OPA2171AIDR 或 TLV2171IDR、他们还可能考虑 TLV9352:  

    还采用 SOIC 封装: TLV9352IDR

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员

    明白了。 非常感谢。