This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240A3PW/INA186A1。

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1129238/ina240-ina240a3pw-ina186a1

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件:INA186

尊敬的人

我现在由 INA240A3PW 设计、并包含固件设计。
遗憾的是、由于半导体短缺、此器件无法在市场上购买、并且仅提供 INA240A4PW。
能否将 INA240A4PW 与基于 INA240A3PW 的设计基础的当前设计软件配合使用?
请向我提供建议。

还有一件事、
INA186A1设计的其他模型。
由于短缺、此价格也无法在市场上购买、并且仅提供 INA186A3。
除了软件修改之外、我还可以使用 INA186A3吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA240A3PW 和 INA240A4PW 具有不同的信号增益。 如果较低增益版本设计为充分利用输出摆幅范围、则切换到较高增益可能会带来输出削波的风险。 您需要检查以确保。 如果输出正常、则只需考虑固件计算中的增益差异即可。

    INA186也是如此。

    此致、Guang