This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THP210:Cf 和 Cs 的建议值为&#39

Guru**** 2914220 points

Other Parts Discussed in Thread: THP210, THS4551, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1128330/thp210-what-s-suggestion-value-for-cf-and-cs

器件型号:THP210
主题中讨论的其他器件: THS4551TINA-TI

您好、专家、

  2kΩ kΩ 使用 THP210来设计衰减器、并使用 Rf=8 Ω、Rg=50 Ω。 如果频率 小于1MHz、则需要使用什么 CF 和 CS?

请检查并提供建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    对于反馈电阻为 RF=2kΩ Ω 且输入电阻为 Rg=50kΩ Ω 的衰减器、衰减为1/25V/V 或增益为0.040V/V  

    THS4551数据表 第45-46页显示了设计衰减器的有用而详细的过程。  请参阅 THS4551数据表中的公式11、12、13和14:

    求解低频噪声增益、NG1 = 1 + RF/RG = 1.04V/V、使用增益带宽积 GBP = 9.2MHz (对于 THP210)、并选择高频噪声增益、NG2大约~6.5V/V (对于~1MHz 附近的 f (-3dB)转角频率)、得出以下 Excel 中 CF 和 CS 的结果: (使用公式11、12、13和14)。

    更新了8-4-22: 需要将 CS (公式13)除以2。  

    选择 Cf=91pF 和 Cs=270pF 标准值、并使用 THP210宏模型在 TINA 中模拟交流频率响应、可得出以下交流频率响应。   该电路的增益(衰减)为-27.96dB、转角频率 f (-3dB)约为~1MHz:

    总输出噪声约为39uVRMS。 如果缩小电阻器的尺寸、我们可以降低噪声、但我假设客户需要使用更大的50k 输入电阻器的高输入阻抗。

    TINA 仿真文件(已更新8-24-22):

    e2e.ti.com/.../0714.THP210_5F00_Att_5F00_v1.TSC

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Luis Chioye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回复。 这对我很有帮助。  

    但我想与您再次核对以下两个问题。

    如何获得 NG2 6.5V/V NG2 6.5V/V?

    2.从 THP210_Att_v1.TSC 仿真文件中、为什么 VIN 设置为10mV?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    [~引脚 userid="342599" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1128330/thp210-what-s-user-suggestion-value-for-cf and -cs/4187178#4187178]1. 如何获得 NG2 6.5V/V NG2 6.5V/V?[/报价]

     在如何为噪声增益 NG2选择目标高频率方面有一定的灵活性。  

    低频噪声增益(NG1)由方程式 NG1=1+RF/RG 和电阻器比率定义。 指导原则是选择比 NG1高的 NG2、一个关键概念是以 Zo 为目标、同时保持交流频率响应的峰值相对较低。  THS4551数据表中对此主题进行了讨论。  我遵循的过程是 使用仿真来验证频率响应、并选择 NG2、同时保持频率响应的峰值相对较低。 在电路设计中将峰值保持在小于+2dB 或允许至少~45度的相位裕度、以确保放大器稳定性。  

    在本例中、带宽要求为~1MHz。  首先、使用 Excel、我调整了 NG2以产生接近~1MHz 的转角频率 f (-3dB)频率、此时 Zo =~130.5kHz。  第二步、我使用 TINA-TI SPICE 仿真器来验证电路交流小频率响应、并检查电路是否在交流小信号频率响应上达到峰值。  在我们的第一轮测试中、交流小信号分析会在 接近目标频率~1MHz 时产生相对较低的交流响应峰值、这对于 fin <1MHz 可能是可以接受的。  当然、如果您需要更高的带宽、您可以选择调整 NG2。

    此外、单独的开环交流仿真分析还确认电路具有大约~69度的相位裕度、超出了~45度的相位裕度指南。 该电路稳定。

    稳定性分析是 一个在单个论坛帖子中讨论的非常广泛的主题、有几种方法可以分析稳定性。  您可以在以下资源中了解有关放大器稳定性的一些基础知识:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1048137/faq-documents-about-op-amp-stability

    FDA 稳定性和仿真相补角

    [~引脚 userid="342599" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1128330/thp210-what-s-user-suggestion-value-for-cf and -cs/4187178#4187178"]2. 从 THP210_Att_v1.TSC 仿真文件中、为什么 VIN 设置为10mV?[/引述]

    请记住、我仅在  TINA TI 上执行了交流小信号频率仿真。  

    交流小信号分析 生成的输出显示了电路的频率响应、并将小信号交流输出变量作为频率的函数进行计算在 TINA 中执行交流小信号分析时、VIN 源的实际振幅并不重要、因为仿真器正在执行交流小信号分析。  在执行交流分析之前、用户仍需要确保放大器电路处于有效的直流偏置状态、放大器输入和输出以及电源处于放大器指定的有效线性范围内。   下面是介绍 TINA-TI 交流分析的基本视频。  通常、更改输入信号幅度不会影响交流小信号频率分析、只要电路具有正确的直流偏置点、分析就会提供有效的结果。

    请注意、这与瞬态仿真不同。  在瞬态分析仿真中、VIN 振幅很重要、您需要确保 VIN 的振幅正确、以便输出显示正确的结果。  下面是一个瞬态仿真示例、其中 VIN 信号设置为25Vp、1kHz、直流偏移0V、放大器由 ±12V 电压供电、VOCM=+2.5V。

    瞬态仿真结果、VIN=25VPEAK、VIN OFFSET=0V、1kHz。

    Vs=±12V、VOCM=+2.5V (更新了8-24-22)

    瞬态仿真的 TINA 文件(更新了8-24-22):

    e2e.ti.com/.../THP210_5F00_Att_5F00_v1b_5F00_transientsimulation.TSC

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    更正了电路中 CS=270pF、因为对于全差分放大器、CS 的公式(13)需要除以2。  更正了上面的帖子...

    下面是一个电路、用于在 SPICE 仿真上执行开环、小信号环路增益测试、以验证稳定性。  在仿真中使用大电感器(L1、L2)来打开交流频率的反馈环路。  在仿真中使用大电容器(C1、C2)来注入交流测试信号源。

    用户需要监控相移或 AOL*Beta = 0dB 时频率的相位变化。  根据电路配置以及反馈环路是如何打开和/或注入/应用测试源的、SPICE 仿真可能会产生不同的起始相位、在某些情况 下、在低频(接近直流的频率)下不同于0°度。

    相位裕度是通过在|AOL*Beta|=1或0dB 时监控环路增益交叉来确定的。  为了计算相位裕度、我们监控环路增益相位从低频(接近直流)到交叉频率的变化。   在此 TINA 仿真中、当打开反馈环路并测量环路增益相位时、相位从接近0°度的低频开始。 FCL (环路增益为0dB 的频率)处的环路增益相位为-110.60°度。 从低频到 FCL 的相移或相位变化为110.60º 度。 相位裕度的计算方法为±180°相移或180°-110.60°= 69.4°相位裕度的差值。   

    交流开环分析文件:  

    e2e.ti.com/.../5824.THP210_5F00_stability_5F00_open_2D00_loop_2D00_AC.TSC

     

     有关此稳定性分析过程的更多详细信息、请查看以下 TI 视频以获取教程

    谢谢、此致、

    Luis

    全差分放大器稳定性:

    FDA 稳定性和仿真相补角

    运算放大器稳定性也很有用:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    我修改了上面的电路。 数据表上的公式(13)是针对单端放大器编写的。  数据表中提到、CS 值需要除以2、从而在 FDA 的输入端导致 CS=257pF =~270pF。  CS=270pF 的更新电路在保持1MHz 带宽的同时、在39uVRMS 下提供更低的噪声、并具有足够的相位裕度(69.4度)、实现稳定。  所有仿真文件和响应均已更新。

    e2e.ti.com/.../6180.THP210_5F00_Att_5F00_v1.TSC

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而且、我最近更新了开发这种补偿方法的原始文章、  

    https://www.edn.com/unique-compensation-technique-tames-high-bandwidth-voltage-feedback-op-amps-2/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这是一种很好的补偿技术、文章通过详细分析提供了清晰的解释。

    谢谢、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你当然是对的-我记得在1996年向 PA 开发团队展示了这一点我认为- Mark Stitt 似乎马上得到了它,只是评论说我没有看起来那么无用,他们可能会让我停留更长的时间- 来自当时拥有100多项专利的人的高度赞扬  

    我后来在 ISL55210中使用了这个想法。 一个低功耗 FDA、它实际上能够在100MHz 范围内保持好于-120dBc 的 HD、这是因为这个想法还可以通过更高的 F 保持真正的高环路增益并保持稳定。 哦、好的、好的东西、现在每个人都可以使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的支持。 我将与客户讨论!