This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6881:LMH6881

Guru**** 2509405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1128603/lmh6881-lmh6881

器件型号:LMH6881

我们已经级联了 LMH6881的2级。 两个级都具有电源、所有控制线都具有串联铁氧体磁珠、可提供良好的隔离。 当增益增加到10dB 以上时、我们观察到振荡。  

50欧姆串联电阻用于 OUT+和 OUT- 连接到第2个 LMH6881输入级。 第二级具有连接 到50欧姆负载的100欧姆串联电阻(负载时需要1.2V 直流电)

所有级均为直流耦合。

任何有关导致振荡的因素的建议。 PCB 为8层、各级之间提供了足够的隔离。 第2层和第7层为 GND 层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VGA 是否需要最小/最大负载电阻器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    您可以尝试移除电容器负载吗? 有时、这会导致放大器振荡。 此外、您还可以移除串联电阻器并尝试使用差分负载为 LMH6881的输出加载、这也有助于稳定放大器。 您还能向我们展示一些输出波形吗? 是持续振荡还是增益峰化和不稳定?

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们移除了两个 VGA 输出端的1pF 电容器、但它仍会产生振荡。 最初、我们使用1欧姆串联电阻将 VGA 输出连接到下一级 VGA 输入。 当 VGA1的增益从6dB 增加到10dB 时、该电压会发生振荡。 在更改为100欧姆串联电阻后、振荡发生在增益大于14dB @ VGA1输出引脚上。 我们观察 VGA 1输出引脚上的振荡、但不观察 VGA 2输入引脚上的振荡。 串联电阻似乎有助于在某种程度上控制振荡。

    下面是增益增加时出现的振荡类型的波形。大约100MHz。

     在+和-输出时的直流电压约为2.5V。

    是否有任何 LMH6881引脚需要特殊处理? 这是 VGA2输出反馈到 VGA1输入中的情况吗? 目前、VGA1和 VGA2都处于同一屏蔽 CAN 下。 我们应该将它们分成不同的屏蔽罐吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    您能否继续增大100Ω Ω 的串联电阻器以进一步稳定放大器? 我们能否扩展此解决方案以稳定 您的应用所需的最高增益?  

    在引脚的特殊处理方面、您能否探测放大器的电源引脚? 您的电源去耦方案中是否可能存在由更高的输出电压振幅激活的谐振频率? 如果是、我们可以通过在电源轨上添加缓冲器来抑制电源振荡。

    我认为寄生电容耦合不会为该幅度的振荡产生几乎足够的反馈。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    您能否共享布局的一些图像? 我 对电源旁路、输入和输出信号布线以及接地特别感兴趣。

    最棒的

    Sam