请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BUF802 Thread 中讨论的其他器件: OPA828、 OPA140、 TINA-TI
在处于 CL 模式的 BUF802的参考设计中、精密放大器的输出与 BUF802的 IN_AUX 引脚之间有一个 RC 滤波器。 在数据表中、转角频率为800kHz、为2kΩ μ A/100pF。 由于详细的设计说明中没有提到这一点、因此该极点在反馈路径中的重要性是什么、以及如何相对于设计中的其他参数(可能与 f_HF 极点相关)选择转角频率?