This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802:IN_AUX 输入端的极点

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF802, OPA828, OPA140, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1128997/buf802-pole-at-the-input-of-in_aux

器件型号:BUF802
Thread 中讨论的其他器件: OPA828OPA140TINA-TI

在处于 CL 模式的 BUF802的参考设计中、精密放大器的输出与 BUF802的 IN_AUX 引脚之间有一个 RC 滤波器。 在数据表中、转角频率为800kHz、为2kΩ μ A/100pF。 由于详细的设计说明中没有提到这一点、因此该极点在反馈路径中的重要性是什么、以及如何相对于设计中的其他参数(可能与 f_HF 极点相关)选择转角频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    该 RC 滤波器主要用于滤除来自精密放大器任何带宽的噪声、该带宽超出了通过 AUX 引脚路径的有用带宽、该带宽主要由反馈电容器设置。  

    数据表的第9.2.1.2和9.2.1.3节讨论了可用于设置 CF 的公式、但我始终在 TINA-TI 模型上运行参数扫描以确定值的组合、对于给定的精密放大器、这些值为我提供最平坦的频率交叉和合理的噪声。 如果您非常担心研磨噪声、则可能需要使用更大的电容器进行实验、但该 TINA-TI 文件提供了具有适用于 OPA140和 OPA828精密放大器的值的示例。

    此致、

    肖恩

     e2e.ti.com/.../0247.BUF802_5F00_GWL.TSC