This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA836:已更新单端辅助设计流程?

Guru**** 2908910 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3217, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1116966/opa836-updated-complementary-to-single-ended-design-flow

器件型号:OPA836
主题中讨论的其他器件:THS3217THS3491

很久以前(2005年)、我已经将 AN135应用手册整合在一起、当时有一个 Excel 电子表格随附了它。 两个问题-  

https://www.ti.com/lit/an/sbaa135a/sbaa135a.pdf

原来的 Excel 文件是否仍然位于 TI 网站上的某个位置?  

我相信、可能在2017年的时间框架内、会有一个更新版本、这一版本是否也在 TI 网站上的某个位置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我找不到任何东西、但我问过、如果他们出现、我会告诉你。

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的原始设计电子表格中有一个小错误、我很确信 Bangolore 团队已经修复了这个错误。 当时我还在研究 THS3217、因此我对此失去了兴趣、但改进流程有时会很有用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我也会检查它们。

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也会对更新后的电子表格感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    很遗憾、我找不到副本。  

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了这个...  http://www.ti.com/lit/zip/slyt368

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Nate、我在2010年之前在 Intersil 下车-我想知道是谁做到了这一点? 我必须尝试一下我要回答的当前问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想 Jim Karki、链接来自 SLYT368 AppNote。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nate、感谢您帮助 跟踪这一情况。

    最棒的
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在正在使用 Jim 的更新版本和原始电子表格、我可以告诉他们提供相同的 R 解决方案-到目前为止、我认为他刚刚使用了我的解决方案-遗憾的是、我们都锁定了电子表格、现在无法打开。 我后来注意到的问题是 DAC 输出引脚上的摆幅被偏移-它们具有相同的振幅、但进入反相输入的一侧被正移-我认为我没有考虑到这一点-但是、 至少我的原始电子表格会提供匹配的输入阻抗和增益。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SLYT368至少注意到您提到的班次-请查看图18。  电子表格计算结果似乎相同-在我的设计中、VDAC+max 和 VDAC-max 不相等。

    或者我是否理解不正确?

    我正在为单电源操作设置 DAC 和缓冲器、方法是在 R3的接地侧施加正电压作为"密德尔偏移"。  在我的应用中、我不需要负电压。  我可以看到、能够从相同的摆幅开始、而拥有未锁定的电子表格会很有用!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我注意到-他只是减少了 DAC 引脚上的目标平均输出摆幅以使 V- DAC 引脚保持在范围内、但实际上并不是在尝试解决如何获得该值或如何在 DAC 输出引脚上平衡它。 最好将失调电压插入 R3中、并尝试使 DAC 输出引脚的摆幅在幅度上匹配-这肯定会使单电源的最小值从接地端拉高、而这种改变可能很难实现 仍然获得匹配的增益、但会产生增益、并且可能可以将其设置为所需的总体值。 正是这种情况导致我放弃了该电路、转而讨论 THS3217设计中的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、这里是2005年的电子表格、密码是下划线和.xls 之间的文本。 我还想使用 THS3491更新电子表格。

    我很好奇 SLYT342、SLYT360和 SLYT368电子表格是否会更新。 例如 、SLYT342电子表格(DAC 灌电流至运算放大器、带有"Filter"选项卡)有一个误差、使得 Vout_PP 关闭1.5倍。 如果我需要6Vpp_out、输入9Vpp 可提供正确的电阻值。 不确定阻抗是否关断、但 Vout 肯定关断。


    e2e.ti.com/.../DACdifferential_5F00_singledesign_5F00_-AABBBBABABB.xls 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antony、这个密码不适合我取消保护这个电子表格-如果你认为你已经解锁了、为什么不应该发送一个不受保护的版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、这里是未受保护的版本。 密码为"AABBBBABABABB>"、 它显示为">>"、不能在文件名中使用。

    e2e.ti.com/.../DACdifferential_5F00_singledesign_5F00_unprotected.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Antony、结果这个右下方程式是比较重要的一个、我想在数据输入区域中添加这个约束、很多时候、流仅找到负 R 解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、顺便说一下、回到顶部、我说过我认为这是更新过的-所以  

    2005我做了你所附的最初的一个

    2010年、Karki 使用相同的二次方更新了我的矿物、但将目标 DAC 输出摆动降低

    后来、我认为班加罗尔团队做了一个新的团队、正如我提到过的、我认为我的原始团队在其中有一个错误、实际上并不知道 Karki 的2010年更新。 因此、大约2016年可能仍会有一种更新、可能从未向公众发布。