This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358A:应用问题

Guru**** 2812645 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358A, TLV9002, LM358, LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1122971/lm358a-application-questions

器件型号:LM358A
主题中讨论的其他器件: LM358TLV9002LM2904

您好!

一位客户在 TI 网站上为其摄像头应用购买了 LM358A、但发现输出电压低于实际输出电压、约为 2.36~2.42V、但输出电压应为2.8V。  他购买了2500件 10-300-0325-01 LM358ADR、抽查125件、失败率为100%、丝网为23K。

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对"输出"的指是什么? 引脚1、引脚7或标记为"DRV+"的节点?

    一种常见的错误是在有效共模电压范围(VCM)之外使用 LM358;使用5V 电源时、不能保证支持大于3V 的电压。如果这是问题、TLV9002等轨到轨运算放大器将有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    为什么要短接 QM1的 Ube? 当不被 QM1支付时、U9B 必须驱动更高的输出电流、而 OPAMP 的输出电压将崩溃。 RM27还会大幅增加负载电流。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    2.8V 下的输出电流是多少?

    您能否在其他点测量电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要怎么测试:用老的芯片测试,还是用新的芯片?μ A
    用老的LM358A的DRV μ 可以达到3V,用新的LM358A只有2.3V左右,用其他运放 μ V (比如:LM2904等)也能达到3V。μ V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们测试的输出是 DRV+

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    .QM1和 RM24焊接、QM1可导通。 移除同一组电路板上的 RM27仍然是相同的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    旧 LM358A、DRV +电压3.0V、输出电流15mA

    上述所有内容都在同一组电路板上进行了测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果已焊接 QM1和 RM24、是否可以导通 QM1? 移除同一组电路板上的 RM27仍然是相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CONT-和 CONT+节点是否会离开此原理图页面?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qun、

    反馈电阻器为高1M Ω,反相输入电阻器为极低75欧姆。  这是-13、333的信号(交流)增益、此外、如果 CONT+没有直流导通路径、则会有一个直流失调电压被低至11的增益放大。 如果有路径、则偏移增益将更高。

    如果 CONT-不提供直流电流、则引脚5将为1.9643V、但电源电压和电阻容差可能会影响这一点。 您希望输出电压为2.8V;我将再次假设没有连续直流电流;因此引脚1需要为(2.8 -  1.9643)/-10 + 1.9643 = 1.8807  

    要继续操作、我需要知道 其他点的电压。 越多越好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RM21:3.3V
    RM20:0.87V
    RM33:2.16V
    CONT+:1.98V
    续:1.98V
    DRV+:3.0V
    引脚1:1.63V
    PIN2:1.09V
    引脚3:1.08V
    PIN4:0V
    引脚5:1.98V
    PIN6:1.98V
    PIN7:3.1V
    PIN8:4.93V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qun、

    我使用完美的运算放大器仿真了原理图、并在左侧添加了值。

    3.300V RM21:3.3V
    0.859V RM20:0.87V
    2.13 V RM33:2.16V
    1.96V CONT+:1.98V
    1.96V 续:1.98V
    1.59V 引脚1:1.63V
    1.07V PIN2:1.09V
    1.07V 引脚3:1.08V
    0V   引脚4:0V
    1.96V 引脚5:1.98V
    1.96V 引脚6:1.98V
    5.75V PIN7:3.1V
    不适用 PIN8:4.93V

    CONT 上的电压非常重要  

    需要246uV 才能将输出电压设置为3.1V

    这是一个新应用吗? 如果不是、它是否基于成功的设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    旧 LM358A 的输出电压可以达到3V、新 LM358A 的输出电压只能达到2.3V。 原因是什么?
    其中两个有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    旧 LM358A 的输出电压可以达到3V、新 LM358A 的输出电压只能达到2.3V。 原因是什么?
    其中两个有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qun、

    有两个原因:

    1) 1)运算放大器认为它不需要提供超过2.3V 的电压(当输出为2.3V 时、它将使输入归零)

    2) 2)运算放大器无法提供超过2.3V 的电压(它具有明显的正输入差分电压、但输出电流限制阻止进一步的电压增加)

    #2最容易测试、只需将引脚6短接至接地。 引脚7的电压会有多高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    旧 LM358A 的输出电压可以达到3.1V、新 LM358A 的输出电压只能达到2.39V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Qun、  

    以上是否提供了您的结果、Ron 的问题是什么?  

    [~ userid="19613" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1122971/lm358a-application-questions/4189460#4189460"]#2最容易测试、只需将引脚6短接至接地即可。 引脚7的电压会有多高?[/quot]

    您似乎只是重复了几天前所说的内容... 您能否短接引脚6并告知我们引脚7是什么?  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相同电路板上、为什么使用旧的 LM358A 输出3V。
    I undercading 是相同的硼输出、应是相同的。 无论新的还是旧的。
    设计或生产流程是否已更改? 或其他原因会导致不同的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将引脚6短接至地。
    引脚7:
    旧 LM358A:3.1V,
    新型 LM358A:2.39V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的阐述。

    LM358A 具有5V 工作电压规格。 它是3.5V 或更高电压、2k 负载 为3.5V/2k = 1.75mA

    您的应用具有远远更高的输出电流。  

     2021年2月15日发布的 PCN 20210212001包含裸片修订版本。 与电流负载相比、新裸片具有更好的输出电压和更明确的电流限制。 如果问题是"新"、则输出负载将启用电流限制。 换言之、运算放大器正在自我保护。  

    我可以建议使用具有更大输出电流的替代运算放大器。 您需要多少电流?