This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229:STM Nucleo 板、使用 STMcube 软件与 SPI 交互。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: INA229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1128593/ina229-stm-nucleo-board-using-stmcube-software-to-interact-with-spi

器件型号:INA229

大家好、

我的客户在尝试使用 STMcube 软件与 STM Nucleo 板进行通信以与 SPI 交互时遇到 INA229电流传感器问题。

加电时、诊断标志和警报(DIAG_ALRT)寄存器(地址= BH)中的位0 (MEMSTAT)的值被设定为0 (即"存储器校验和错误")、并且需要多个手动电路板复位来将这个位设定为'1h =正常运行'。

根据它们、它看起来很奇怪、如果不进行此检查、读取总线电压和分流电压值等传感器寄存器就没有意义。

请更新'INA_228_229_237_238_239EVM_GUI 2.0.0'软件中使用的设置。 请分享一些技巧、说明如何使该传感器的加电或启动过程保持稳定、从而将"内存校验和错误"报告为1 (正常)。

再加上上述问题,闪存软件后,它会重复一次,并且需要多次手动复位才能获得有效的设备 ID 和制造商 ID,因为内存校验和错误始终读为0。

谢谢你。

此致、
5月