This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:注入测试电流

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1130168/opa857-injecting-test-current

器件型号:OPA857

您好!

我一直在尝试使用 OPA857测试我的设计、方法是将理想电流源的电流注入 OPA857的 IN 引脚。 然而、只要用于注入电流的探头接触到连接到 IN 引脚的网、OPA857的输出就会开始振荡、这大概是由于探头引入的寄生电容造成的。 我已经尝试添加一个 CF 电容器、这似乎有助于降低振荡的峰间电平、但即使在 Cf=180pF 的情况下、振荡仍然存在。 相反、我添加了一个与探针串联的100k 电阻器、以将探针的电容与 OPA857的 IN 引脚(即探针-> 100k -> OPA857的 IN 引脚)隔离。 采用这种方法时、振荡完全消失 OPA857的输出变化正确、以响应注入电流从0uA 变为60uA 的变化。 这是测试 OPA857的有效方法吗? 显然、100k 不会是实际电路的一部分、但似乎可以仅用于隔离探针电容的目的。

谢谢、

James