This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4509:如何将相对电路设计为100 Ω 输入阻抗 ADC 驱动器

Guru**** 2926370 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4509, ADS52J90, ADS5500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1127372/ths4509-how-to-design-the-relative-circuit-as-an-100ohm-input-impedance-adc-driver

器件型号:THS4509
主题中讨论的其他器件: ADS52J90ADS5500

尊敬的 TI:

我想使用 THS4509作为我的 ADC 输入驱动器。

我在"ADS52J90"的 EVM 设计中找到了一个示例(网站: ADS52J90EVM 评估板|德州仪器 TI.com)。 但该 ADC 芯片的输入阻抗为50欧姆。

我的 ADC 的理想输入阻抗为100欧姆。 那么、我应该如何为我的 ADC 输入设计前端电路。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    如果可能、您能否分享您正在考虑的 ADC 的器件型号或相关规格?  ADS52J90是一款相当复杂的 ADC、阅读 EVM 文档需要一段时间。  我发现在 THS4509数据表中、另一个 ADC 被引用、部分9.2.1.2.4。  该 ADC ADS5500的数据表和参数比较起来更简单、便于您进行比较。   

    我将研究如何为推定的100欧姆源阻抗 ADC 计算 THS4509的正确输出阻抗网络、但我期待了解 ADC 的更多详细信息(以及名称)、以便我可以观察完整的规格。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢您的回复。 我不展示 ADC 器件、因为它是由 ADI 设计的"AD9083"。

    您可以在 以下位置找到 ADC 详细信息:AD9083 (修订版0)(analogue.com)

    [~引脚 userid="409192" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1127372/THS4509-how-design-the relative circuit-as -AN-100 ohm-input-imped-adc-driver/4182840#4182840"]第9.2.1.2.4节。  该 ADC ADS5500、[/QUERP]

    对于"ADS550"、输入阻抗约为6.6 Ω。 这不适合我

    [引用 userid="409192" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumes/1127372/THS4509-how-design-on-ircuit-a-AN-100ohm-input-imped-adc-driver/4182840#4182840"]我将调查计算 THS4509源阻抗的正确输出阻抗网络[引用 THS4509 ]

    我正在等待您的结果、非常感谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

     100欧姆阻抗有任何结果吗?

    [引用 userid="409192" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumes/1127372/THS4509-how-design-on-ircuit-a-AN-100ohm-input-imped-adc-driver/4182840#4182840"]我将研究一个用于计算 THS4509源阻抗的适当的输出阻抗[引用推定的 THS4100Ohm 网络]

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    你可以回答我的问题吗?

    我现在真的想解决这个问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    AD9083的数据表显示:

    '该差分电阻器可编程为100 Ω、200 Ω、也可保持开路。'

    那么、为什么不让它保持打开状态呢?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kal、

    是的、您说得对、但这不是我的预期答案。

    我需要100欧姆阻抗匹配电路、因为模拟输入通道不仅绕过 THS4509、而且还绕过" ADS52J90测试板"等变压器。

    感谢您的回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kal、

    [引用 userid="339984" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1127372/THS4509-how-design-on-relative circuit-as an 100 ohm-input-imped-adc-driver/4186269#4186269"]为什么不让它保持打开?[/quote

    另一个问题是、如果保持开路、阻抗匹配问题就会得到解决? 为什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    由于 THS4509的非理想输出阻抗不再与 ADC 的输入电阻相结合、形成一个取决于频率的分压器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我不理解这一点、您能给我一个更详细的解释吗?

    感谢您的回复!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    这正是您针对同一问题启动两个不同线程时发生的情况->完全混乱!

    很抱歉、但我不理解您的问题。 请详细说明这两个线程之间的关系、以及您的问题到底是什么。 我将讨论这个双主题:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1128492/ths4509-impedance-match-for-100-ohm-adc-analogue-input

    当 ADC 不再具有任何输入阻抗但欧姆值较高时、您为什么认为阻抗匹配是一个问题? 那么驱动 OPAMP 的输出阻抗完全无关。

    Kai