This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2348-Q1:最大失调电压

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1128312/opa2348-q1-voltage-offset-max

器件型号:OPA2348-Q1

数据表中指示的输入失调电压最大值是双向还是仅正向?

IC 中的两个运算放大器在输入失调电压方面是否相互独立、或者它们是否相互相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    失调电压可以朝任一方向流动(参见图11)。

    两个运算放大器大多是独立的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    封装中的两个运算放大器位于同一个裸片上,它们不是吗? 如果它们都位于同一个裸片上,它们是否应该具有相同的特征?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindsey、

    虽然运算放大器中的两个通道确实位于同一个裸片上、但失调电压的原因是输入晶体管之间存在制造不匹配。 虽然某些工艺变量会在晶圆上发生更大的变化、而在晶圆上的局部区域会发生更小的变化、但输入晶体管不匹配在晶圆上是随机的。

    有关输入失调电压的其他信息、请观看 TI 高精度实验室视频。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-vos-and-ib-specifications 

    最棒的
    Jerry