This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:INA3221AIRGVR 分流电阻器和电流计算

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1130601/ina3221-ina3221airgvr-shunt-resistor-and-current-calculation

器件型号:INA3221

您好、支持人员、

对于 P/N:INA3221AIRGVR、要使用的分流电阻值是多少? 如果我们可以使用5m Ω 或10m Ω、选择哪一种?

器件如何知道使用哪个分流电阻值来计算电流? I =(V+- V-)/Rshunt?

如果 IN+和 IN-电压受到 VR 开关噪声和负载瞬态噪声的影响、但在 INA3221器件附近没有实施噪声滤波器电路、INA3221如何保证测量精度?

谢谢、

Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    选择分流器时、应确保在测量最大电流时、分流器两端的压降不超过+/-163.8mV (请参阅数据表的第7.5节)。 但规划一些预留空间以留出一些余量。

    Wei、您是否已经阅读了数据表?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    我不熟悉缩写 VR。   

    我们在这里有一些培训材料。(https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers) 我认为第1.2、2.2和2.4节可能有所帮助。 此工具也可能有用。  https://www.ti.com/lit/zip/sbor021

    此外、转换时间和平均配置可能会影响您在数据表图24中看到的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Javier 和 Kai。 让我来看看培训材料、如果有更多问题、请回来。 谢谢。