This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:VPU 问题

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1130590/ina3221-vpu-question

器件型号:INA3221

团队、

我们能否向 VPU 施加5V 或3.3V 电压、并将 PV 和其他状态线路上拉至2.5V、1.8V、1.0V…等较低电压。 数据表将其上拉至 VPU、我们希望将漏极开路状态引脚拉至 IO 电压、无论它们是多少。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、只要这些电压低于最大值6V、您就可以将开漏状态引脚拉至 IO 电压、而不受 VPU 的影响。

    此致、Guang