This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4509:100 Ω ADC 模拟输入的阻抗匹配

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4509, ADS52J90, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1128492/ths4509-impedance-match-for-100-ohm-adc-analog-input

器件型号:THS4509
主题中讨论的其他器件: ADS52J90TINA-TI

尊敬的 TI:

我发现 THS409的输出阻抗如下图所示。

现在、我的 ADC 模拟输入阻抗为100欧姆、以及如何为 ADC 输入设计相对电路。

我发现 THS409数据表中"频率响应测试电路"的电路设计看起来像阻抗匹配电路、但我不确定这是否设计为100欧姆阻抗匹配。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    AD9083的数据表显示:

    '该差分电阻器可编程为100 Ω、200 Ω、也可保持开路。'

    那么、为什么不让它保持打开状态呢? 那么 THS4509的输出阻抗将发挥的作用要小得多。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的、我知道 这 一点、但我也希望使 THS4509适合"100欧姆阻抗"、因为模拟输入不仅是所有旁路 THS4509、也是变压器、例如 TI 的测试板设计"ADS52J90"。

    [~用户名="339984" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1128492/THS4509-imped-match-for-100-ohm-adc-analog-input/4186271#4186271]'、那么为什么不让它保持打开? 那么 THS4509的输出阻抗将发挥一种较小的作用。[/引述]

    因此、如果 THS4509输出阻抗为零、则该阻抗与 ADC 不匹配、可能会出现更多噪声。  

    [~引用 userid="339984" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1128492/THS4509-imped-match-for-100-ohm-adc-analog-input/4186271#4186271"]则 THS4509的输出阻抗将在作用方面较少。[/quote

    因此 、阻抗匹配 对我来说很重要。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!  

     在布局中、ADC 的输入是否靠近 THS4509的输出? 您所展示的原理图适用于简单的100欧姆匹配负载。 在 原始线程中、LCR DNP 组件 有助于衰减高频噪声和谐波。 该 网络会改变 负载的特性阻抗、但其阻抗可在特定频率下匹配。

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    [引用 userid="361341" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1128492/THS4509-imped-match-for-100-ohm-adc-analog-input/4187612#4187612"]是 THS4509输出的布局中靠近 THS4509[/引用]的 ADC 输入。

    从 THS4509到 ADC 的距离不近、布线长度最多约为3000mil。

    [引用 userid="361341" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1128492/THS4509-imped-match-for-100 ohm-adc-analog-input/4187612#4187612"]您所示的原理图适用于简单的100欧姆匹配[/quot]

    您是说我可以将此设计用作我的模拟输入、对吧?

    [引用 userid="361341" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumers-foruma/1128492/THS4509-imped-match-for-100-ohm-adc-analog-input/4187612#4187612"]该 网络更改 了负载的特性阻抗,但其可在特定频率下匹配[引用]。

    我不理解这一点、您是否意味着只有特定的频率适合100欧姆阻抗? 为什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    我不明白为什么您无法使用 Ro 设置输出阻抗?

    最棒的
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我认为输出阻抗不仅相对于"Ro"、还相对于"Rot"等

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您能否将与平衡-非平衡变压器一起使用的 ROT 值设置为 ADC 的输入阻抗设置?

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

      您是说在 ROT 之后使用一个好的变压器来使阻抗匹配吗?   

    我们在 THS4509之后不使用变压器、因为它占用的空间太大。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    [~引脚 userid="484221" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1128492/THS4509-imped-match-for-100 ohm-adc-analog-input/4193306#4193306"]

      您是说在 ROT 之后使用一个好的变压器来使阻抗匹配吗?   

    我们在 THS4509之后不使用变压器、因为它占用的空间太大。

    [/报价]

    如果您不想使用变压器、为什么要显示图77与变压器?

    如果您不确定图76是否适用于您的应用、为什么不运行 TINA-TI 仿真?

    您可以在此处找到 TINA-TI 参考设计:

    https://www.ti.com/product/THS4509#design-tools-simulation

    TINA-TI 是免费的、可在此处下载:

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    Kai