This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:数据速率

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE032, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1130947/afe031-data-rate

器件型号:AFE031
主题中讨论的其他器件:AFE032

大家好、

我们的客户  正在寻找能够提供大于1Mbps 比特率的 PLC 器件、 并且在封装和通过电力线发送数据的时间以及提取信号并进行转换以进行正常处理的时间内、系统延迟均小于250us。  他想知道我们是否有关于这些绩效方面的详细信息。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    [~ userid="432284" URL" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1130947/afe031-data-rate "]我们的客户  正在寻找能够提供大于1Mbps 比特率的 PLC 器件、 并且在通过电力线封装和发送数据的时间以及提取信号并进行转换以进行正常处理的时间内、系统延迟均小于250us。[/报价]

    AFE031和 AFE032都是窄带电力线通信控制器(NB-PLC、工作带宽< 500kHz)、但是、非此类产品能够支持超过1Mbps 的比特率。 AFE03x PLC 控制器由 PRAMPS 团队提供支持。 此外、NB-PLC 以半双工模式运行、这意味 着传输可以双向运行、但不能同时运行。 在其他情况 下、在半双工模式下、传输线路一次只能在一个方向上运行全双工模式能够同时通过一个通道进行发送和接收。   

    THS6222 是来自我们的 HS 运算放大器产品的宽带 PLC (BB-PLC、BW > 500kHz)线路驱动器(这是一种高速功率放大器驱动器)、我不认为该驱动器能够支持大于1Mbps 的速率(理论上可能在受控环境中)。 通常、您会看到一些宣称 PLC 数据速率高达1Gbps 或更高的广播、但在标准交流电源线(或直流电源线)上的实际应用中运行时、实际数据速率可能接近200Mbps。  

    我在 Amazon.com 上找到了一条产品线(我猜)。 我以前从未使用过该产品、它可能也不是 TI 的线路驱动器。 我只想指出一下您的参考设计的实际应用。  

    https://www.amazon.com/Comtrend-Powerline-Adapter-Pass-Through-PG-9182PT-KIT/dp/B07TBJML4R/ref=sr_1_2_sspa?crid=33C42FNTF3RE&keywords=powerline+communication+ethernet&qid=1661985659&sprefix=power+line+communication+ethernet%2Caps%2C136&sr=8-2-spons&psc=1

    以下是通过互联网捕获的表格。 左表与大约10年前发布的 TI 产品线相关。  

    我希望我回答了你的问题。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond