This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我将使用音频编解码器、在哪里可以获得 TI D 类放大器的信号?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1131209/i-am-going-to-use-an-audio-codec-where-should-i-get-my-signal-for-my-ti-d-class-amplifier

主题中讨论的其他器件:TPA3250

大家好、我将在我的项目中使用 CS42L52音频编解码器。 它具有低功率(大约2x44mW)耳机输出和相对较大的扬声器输出(大约2x1W)以及相对较小的耳机输出。 我应该使用哪个输出来降低噪声。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gencay、

    CS42L52是 Cirrus Logic 器件、不是德州仪器、因此 TI 无法就此查询发表评论。  您必须将问题转至 Cirrus。  

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gencay、

    我会使用耳机/线路输出。

    您计划采用哪种 D 类放大器?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    tpa3250

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用 tpa3250作为放大器、因此我想我应该使用耳机或扬声器输出、但无论如何都要感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gencay、

    我仍将使用 CS42L52的耳机/线路输出。

    Kai