This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电压电平从+1.8V 转换到-3.3V

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1704, TLV9024, LM339LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1129950/voltage-level-shift-from-1-8v-to---3-3-v

主题中讨论的其他器件:TLV1704TLV9024LM339LV

大家好、

我想将多个逻辑信号的电压电平从+1.8V 转换 为-3.3V。是否有电平转换器 IC 可转换为负电压?

如果没有这样的电平转换器、运算放大器是否可以实现这一点?

 在这种情况下、哪种运算放大器是可以的?  拥有更多通道(如 OPA 4991)更好。

(在1MHz 以下的频率(带宽)无问题)

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有逻辑电压转换器都需要一个公共接地。

    您可以使用比较器。 快速四路开漏比较器是 LM339LV、TLV9024或 TLV1704。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    从什么电平转换到什么电平?

    0/+1.8V 至0/-3.3V?

    0/+1.8V 至-3.3V 至0?

    0/+1.8V 至0/+3.3V?

    请指明。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    TI 产品系列中的所有电压电平转换器都必须共用一个公共接地端、因此我们的器件无法从1.8V 转换到-3.3V。  

    此致、
    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom

    我相信 Clemens 和 Kai 有使用比较器的正确想法。 请指定所需输出高/低电平是多少。  

    谢谢、Chuck  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢你的答复。

    实际上、我向我的客户提出了这个问题。

    我告诉他你的所有答复,但  他没有任何信息。

    一旦有任何更新、我将通知您。

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    很抱歉我迟到了。

    输入 0V -输出0V

    输入1.8V -输出-3.3V

    在这种情况下  、比较器阈值电压的电压是多少?

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阈值应在两个输入电压电平之间设置、即大约0.9V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    您可以这样做:

    e2e.ti.com/.../liu_5F00_level.TSC

    Kai