This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA818:跨阻放大器输出振荡

Guru**** 2997140 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1130869/opa818-transimpedance-amplifier-output-oscillations

器件型号:OPA818

大家好、我正在构建一个2级放大器来放大传感器的输出。 传感器的电阻随光变化(在下面的原理图中建模为绿色区域)。 需要测量直流1uA 上~100nA 的电流波动。 第一级是具有100k 增益的 TIA、第二级是具有增益20的同相放大器。 V3和 V5这两个可变电压源分别用于偏置器件和偏移输出电压。 100pF 的旁路电容器保持靠近 IC、2.2uF 电容器保持在远离 IC 的同一 PCB 上。 两个运算放大器都是 OPA818。 PCB 厚度为1.6mm FR4。

该设计在仿真中按预期工作、但装配的 PCB 不工作。 放大器的输出显示了~ 25MHz 的振荡(不是干净的正弦波且频率在变化)、峰峰值为~20V。即使传感器与放大器断开连接、这也是持久的。

在调试这方面的任何帮助都将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    在任何情况下都要删除 C3! 并在"OUT2"中添加隔离电阻器。

    参阅 TIA:传感器的确切等效电路模型是什么? 您使用哪种传感器? 如果是光电二极管、则等效电路模型将更多地是电流源而不是电阻。 这很重要、因为 OPA818是一个解补偿(非单位增益稳定!) 运算放大器、并且需要非常正确的定量相位超前补偿才能稳定运行。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    C3和 R8用于对连接该放大器的 ADC 的输入阻抗进行建模。 很抱歉、前面没有提到它。

    我们的传感器是光电二极管、我已经适当地修改了等效电路。 不过、仿真无法预测任何振荡。

    我连接的是带和不带隔离电阻器的系统的频率响应

    不使用隔离电阻器时的频率响应

     隔离电阻器的频率响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    为什么要为 OPA818的输出加载1nF 电容? 这会在2.7GHz 时呈现0.06R 的阻抗。 因此、您对 OPA818短路! 即使使用10R 隔离电阻器、您也会对输出短路。 将隔离电阻器增加至至少100R。 这还会产生适当的相位裕度:

    e2e.ti.com/.../nithin_5F00_opa818.TSC

    获取我的仿真文件并自行运行 U1的相位稳定性分析

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢你的帮助。 我将对 U1进行分析。 插入1nF 电容作为电缆中所有输入和寄生电容的上限。 即使在最坏情况下电容也是如此、100R 隔离电阻器似乎稳定了电路。

    镍薄型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    [引用 userid="504518" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1130869/opa818-跨阻放大器-输出-振荡/4196652#41966692]1nF 电容被插入为来自电缆的所有输入和寄生电容的上限。

    涉及哪些布线? 如果您需要传输 HF 信号、您应该考虑使用50R 技术(50R 电缆和两端的两个50R 端接电阻)。 75R 技术也是一个选项。

    顺便说一下、您的信号带宽是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    放大器安装在真空室内。 放大后的输出通过扁平带状电缆、圆形军用连接器、小型 PCB、BNC 电缆和 ADC 输入。 ADC 输入阻抗为1M Ω|| 18pF。  

    信号是~2MHz 的电压脉冲。 快速上升和下降很重要、因此专为更高的带宽而设计。  

    我不熟悉50R 技术。 我将对其进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    [引用 userid="504518" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1130869/opa818-跨阻放大器-输出-振荡/4196832#4196832")放大后的输出通过扁平带状电缆、圆形军用连接器、小型 PCB、BNC 电缆和 ADC 输入。 ADC 输入阻抗为1M Ω|| 18pF。  [/报价]

    您能显示计划吗? 电缆有多长?

    [引用 userid="504518" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum ~1130869/opa818-跨阻放大器-输出-振荡/4196832#4196832"]信号是2MHz 的电压脉冲。 快速上升和下降很重要、因此专为更高的带宽而设计。  [/报价]

    然后、我将使用75R 或50R koax 电缆、并在两端正确端端接电缆。

    [引用 userid="504518" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1130869/opa818-跨阻放大器-输出-振荡/4196832#4196832"]放大器安装在真空室内。

    请记住、在真空中、由于空气的传感、没有对流冷却。 在 CERN 上进行实验时、我确实陷入了同一陷阱。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="339984" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1130869/opa818-跨阻放大器-输出-振荡/4198053#4198053"]您是否能显示计划? 电缆的长度是多少?[/报价]

    一

    [引用 userid="339984" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1130869/opa818-跨阻放大器-输出-振荡/4198053#4198053"]然后我将使用75R 或50R koax 电缆并正确端接电缆两端。

    ADC 是一款输入模拟1M 1M||18pF 的商用模块、我们对它没有太多的控制。 我们可以容忍输出中的一些振铃。 是否使用50R 或75R 关键型?  

    [引用 userid="339984" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1130869/opa818-跨阻放大器-输出-振荡/4198053#4198053"]请记住、在真空中、由于空气的偏置、没有对流冷却。 在 CERN 上运行实验时、我陷入了相同的陷阱。[/QUERP]

    我们将 PCB 安装在连接到真空室主体的不锈钢块上、以提供更好的冷却效果。 我要附上相同的原理图。 我们希望真空室体与所有信号路径进行电气隔离。 因此、散热平面也与所有电气连接相隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    [引用 userid="504518" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1130869/opa818-跨阻放大器-输出-振荡/4198907#4198907"]ADC 是一个具有输入输入限制1M||18pF 的商业模块、我们对它没有太多的控制。 我们可以容忍输出中的一些振铃。 是否使用50R 或75R 关键型?  [/报价]

    检查 DAC 输入端的示波器、确定您是否已经受到此设置的影响、因为信号电缆端接不当而导致振铃和回声。 请记住、扁平带状电缆和同轴电缆具有不同的电缆阻抗。 因此、当同时使用这两个串联电阻时、您无法完全匹配电缆阻抗。

    在任何情况下、OPAMP 输出端都需要一个串联端接电阻器。 使用50R 和300R 之间的值进行实验(取决于带状电缆的阻抗)。 顺便说一句、串联端接电阻的安装方式与隔离电阻的安装方式相同。

    当所有这些都不起作用时、我会将同轴电缆直接从 OPAMP 输出端路由到 PCB2、甚至直接路由到 ADC。 在任何情况下、都需要一个等于电缆阻抗的串联端接电阻器。 您可以尝试省略 ADC 输入端接电阻(到信号接地)。 如果这仍然不起作用、请在 ADC 输入与信号接地之间安装第二个端接电阻(也等于电缆阻抗)。

    此外、您应该在 OPAMP 的每个电源电压引脚上添加 π 型滤波器。

    [引用 userid="504518" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1130869/opa818-跨阻放大器-输出-振荡/4198907#4198907"]我们将 PCB 安装在连接到真空室主体的不锈钢块上、以提供更好的冷却效果。 我要附上相同的原理图。 我们希望真空室体与所有信号路径进行电气隔离。 因此、散热平面也与所有电气连接相隔离。[/引述]

    这可以正常工作。 但不锈钢块应连接到信号接地端。 这将钢块从一个讨厌的 EMI 注入天线转变为一个有用的屏蔽层。

    如果 OPAMP 只运行一小段时间、则钢块的热容量可以吸收 OPAMP 的散热、并且无需与箱体进行热连接。

    请参阅散热过孔:标准过孔不能很好地传热。 您可以通过在印刷电路板上钻1mm 孔并将1mm 铜线粘在这些孔中来改善热传递。 将这些导线的两端紧紧地弯曲到印刷电路板上、并将其焊接到两侧的铜平面上。  

    您可能需要查看此主题:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/924141/opa380-layout-for-signal-inputs-for-opa380/3414475#3414475

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="339984" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1130869/opa818-跨阻放大器-输出-振荡/4198942#4198942]\n 查看 DAC 输入端的示波器、了解您是否已经因信号电缆端接不当而遭受振铃和回声的影响。 请记住、扁平带状电缆和同轴电缆具有不同的电缆阻抗。 因此、当同时使用这两个串联电缆时、您无法完全匹配电缆阻抗。[/quot]

    为了检查振铃、将来自 AFE 的频率为5MHz 的方波发送到真空室内的带状电缆、并将 BNC 电缆的输出通过输入电阻1M、75R 和50R 馈送到示波器。

    1M 确实显示了非常高的振铃、而75R 时、振铃可以忽略不计。 使用 BNC 三通是否足够、其中一个端口通过 BNC 电缆连接到输出端、一个端口连接到 ADC 输入端、另一个端口连接到75R BNC 端接块?

    [引用 userid="339984" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1130869/opa818-跨阻放大器-输出-振荡/4198942#4198942]]在任何情况下、您都需要在运算放大器的输出端连接一个串联端接电阻器。 使用50R 和300R 之间的值进行实验(取决于带状电缆的阻抗)。 串联端接电阻的安装方式与隔离电阻相同。[/quot]

    使用75R 隔离电阻器作为端接电阻器也可以吗?  75R 的隔离电阻也提供了足够的相位裕度。

    [引用 userid="339984" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1130869/opa818-跨阻放大器-输出-振荡/4198942#4198942"]此外,您还应在 OPAMP 的每个电源电压引脚处添加一个 Pi 滤波器。

    下面添加了 OPA818评估板的电源连接。 L1和 L2是铁氧体磁珠、C7是平衡电容器。 这是否足以提供足够的电源滤波? 所有电压均由电池供电的线性稳压器生成。

    [引用 userid="339984" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1130869/opa818-跨阻放大器-输出-振荡/4198942#4198942]\n 这可以正常工作。 但不锈钢块应连接到信号接地端。 这将钢块从一个讨厌的 EMI 注入天线转变为一个有用的屏蔽层。

    我们将对不锈钢块进行接地。 真空室主体也始终接地。

    [引用 userid="339984" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1130869/opa818-跨阻放大器-输出-振荡/4198942#4198942"]参阅热通路:标准过孔传热效果不是很好。 您可以通过在印刷电路板上钻1mm 孔并将1mm 铜线粘在这些孔中来改善热传递。 将这些导线的两端紧紧地弯曲到印刷电路板上、并将其焊接到两侧的铜平面上。  [/报价]

    感谢您的建议。 我们将使用铜线来增加热介电常数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    [引用 userid="504518" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1130869/opa818-跨阻放大器-输出-振荡/4199000#4199000"]使用75R 隔离电阻器作为端接电阻器也可以吗?  75R 的隔离电阻还提供了足够的相位裕度[/引述]

    当然可以。 强制使用此端接电阻器、独立于您在示波器(ADC)输入端选择的阻抗。 您只需找到一个合适的值。

    [引用 userid="504518" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1130869/opa818-跨阻放大器-输出-振荡/4199000#4199000"]1M 确实显示了非常高的振铃、使用75R 时、振铃可以忽略不计。 只需使用一个 BNC 三通、其中一个端口通过 BNC 电缆连接到输出端、一个端口连接到 ADC 输入端、另一个端口连接到75R BNC 端接块、这是否足够?[/QUERP]

    在任何情况下、您都需要将端接电阻器与 OPAMP 的输出串联。

    [引用 userid="504518" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1130869/opa818-跨阻放大器-输出-振荡/4199000#4199000"]这是否足以提供足够的电源滤波?

    这看起来很好。 如果仍然出现问题、您可以在铁氧体磁珠的输入端添加另一个电容器到信号接地端以形成 π 型滤波器。 该电容器(可能具有一些 ESR ->钽电容器)将铁氧体磁珠与复合电缆阻抗隔离开来、并提高了性能。 有时、通过抑制不必要的 LC 谐振、与铁氧体串联的一些欧姆的小电阻会额外有帮助。

    [引用 userid="504518" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1130869/opa818-跨阻放大器-输出-振荡/4199000#4199000"]我们将为不锈钢块接地。 真空室主体也始终接地。[/引述]

    还可以使用混合接地:仅通过与1M 电阻并联的10nF/1kV 电容器将电路的信号接地连接到钢块。 这使得钢块像高频屏蔽一样工作、但会针对噪声和直流电进行隔离。 1M 电阻器会使电容器从不需要的泄漏电流和 ESD 放电。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢所有建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运

    Kai