This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401:可以使用正 APD 偏置、但交流耦合输入吗?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA857, LMH32401, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1126437/lmh32401-is-it-ok-to-use-a-positive-apd-bias-but-ac-couple-the-input

器件型号:LMH32401
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA857OPA855

 光电流将根据需要从 IN 引脚获取。 这样做而不是产生负电源有什么问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    这是一个有关此主题的主题讨论。您是否正在考虑使用此器件的环境光消除功能?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、  

    我已经检查过这个线程、但我认为它不是完全一样的。 我的 APD 将反向偏置为大约60V、但为了使电流从 IN 端子流出、我建议使用交流耦合。 只是想知道是否有人这么做了、他们是否发现了任何问题。  

    此致

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我会运行 TINA-TI 仿真。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

     我与我们的测试团队交谈、我们在实践中没有针对这种特定情况进行测试。 对于第一部分、我们测试了类似的设置类型:

    当光电二极管提供光电流(阴极偏置为正电压、阳极连接到放大器输入)时、软钳位会在放大器输入过载时激活。 当软钳位激活时、放大器恢复所需的时间更长。 恢复时间取决于输入过载电平。 (第8.2.2节以了解详情)

     如您所述、在此配置中、光电二极管不会灌入电流。 但是、如果您的应用不需要 ALC、则此方法将起作用。 或者、我建议也适用于此配置的 OPA857。  

     在仿真中、对于您的特定配置(移除串联电阻器 R28)、我可以在 ALC 开启或交流耦合的情况下获得正确的输出。 这两种电流都可能是冗余的(注意输入电流饱和)。 带有 TIA 的外部交流耦合具有一些缺点、例如饱和恢复性能下降、恢复/充电时间增加、并且将形成一个分压器、该分压器将取决于电容器的值与输入阻抗。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    我在 LMH32401的数据表中包含了 R28、第29页显示了这一点、以增加杂散电容和键合线电感的阻尼。 DS 中似乎没有关于如何计算该电阻器值的内容。  

    对于 DS、图8-7是器件灌电流情况(即 APD 正向偏置)。 对于我的应用、在这些电流水平下、额外的脉冲扩宽不会成为问题。 放大器灌电流时、输入电流钳位是否仍可在高达100mA 的电流下工作? 在100mA 输入电流和正偏置 APD 下、预计会出现哪种脉冲扩宽?  

    我可能可以在没有环境光消除的情况下进行管理。  

    谢谢

    Ian    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

     感谢您在 DS 中指出这些信息。 该隔离电阻器是可选的、如果光电二极管源和放大器输入之间的走线足够长、则该隔离电阻器很有用。 正如您所指出  的、原因是长布线会引入寄生电感、这也会隔离输入电容器、并在与放大器的输入/反馈耦合时导致不稳定。  另一个器件的数据表 OPA855 DS 第25页对此进行了说明、建议电阻约为10-20欧姆。  

      如果 APD 正偏置且阳极连接到放大器输入端、则器件将灌入电流。  有助于快速恢复的钳位不适用于器件灌电流、这就是为什么随着过载电流的增加、脉冲展宽/扩展发生的原因。  

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    因此、如果我对 APD 进行正偏置、100mA 的最大允许输入电流是否仍然适用?

    此致

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

     在两种 µA (灌电流或拉电流)中、器件的线性电流 µA 在高增益配置下约为65 μ A、在低增益配置下约为650 μ A。 对于器件灌电流、该范围将略低。 100mA 集成钳位可保护器件免受超出器件线性电流范围的输入电流的影响。 较高的输入电流会使放大器饱和、从而增加放大器恢复时间和脉冲展宽。 钳位器可将这些问题的缓解时间短于几 ns。 如需更多信息、请参阅数据表第21页的第7.3.2节。 因此、从技术上讲、最大允许范围是线性规格。 您是否需要在线性互阻抗转换中允许高达100mA 的电流?  

    此致、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    我不介意放大器灌电流的脉冲扩展(正 APD 偏置)。 在软钳位模式下、当输入电流接近100mA 钳位电平时、您是否有任何有关脉宽增加的数据? 此外、我还不清楚100mA 限值是指什么? 这是硬钳位模式还是软钳位模式下钳位电路的钳位能力? 在该电流水平以上会发生什么情况、例如、如果激光雷达波束撞击后向反射式目标、并且在 APD 中生成非常高的电流并将其馈送到放大器? 我的正常应用可以看到从 APD 进入放大器的电流脉冲高达50mA。 反向反射器产生更高的脉冲。  

    再次感谢、我发现这次讨论非常有用。  

    Ian   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    通常的 TIA 旨在使光电二极管直接连接到输入端。 但在您的设计中、光电二极管和 TIA 之间有一个串联电阻较小的交流耦合电容器。 这实际上改变了拓扑结构、您不再拥有纯 TIA、而是具有由光电二极管的复杂源阻抗驱动的交流耦合的反相放大器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    我可以移除电容器、并使用正偏置 APD 直接耦合到放大器输入、但我需要根据我之前的帖子了解更多信息。  

    谢谢 Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

     很抱歉、我将与我们的设计和测试工程师进行沟通、并与您联系。 这是正确的、一般的钳位条件。  100mA 限值是指器件可以处理的电流量、但在拉电流条件下。 我相信、如果没有钳位、器件可以达到的绝对最大值为25mA。 我还将与设计工程师进行仔细检查。

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    以下是设计人员的反馈:  

    在拉电流配置中、钳位将保护器件电流保护为100mA。 100mA 是几十 nA 的电流脉冲、对于低占空比、可能高达100ns。 25mA 是一个连续额定值;也就是说、在器件的使用寿命内、它可能需要此值。

    在灌电流配置中、该器件还可以承受100mA 脉冲、但不会快速恢复。 它还可以吸收25mA 的连续电流。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您返回 Sima。 我认为我现在有足够的信息用于我的设计。 您可以关闭此案例。 非常感谢。