This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA194A-Q1:请介绍一款高精度电流感应放大器。

Guru**** 2909230 points

Other Parts Discussed in Thread: INA293, INA194, INA290, INA281, INA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1132088/ina194a-q1-please-introduce-an-accuracy-current-sense-amplifier

器件型号:INA194A-Q1
主题中讨论的其他器件:INA293INA194INA290INA281INA280

请告诉我是否精度优于 INA194AQDBVRQ1。
此外、如果有一个价格低廉且精度高的隔离式电流放大器、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kota、

    INA293更精确、但 VCM 范围不同、电压范围为-4V 至110V。  我们有隔离式霍尔电流传感器 https://www.ti.com/sensors/magnetic-sensors/hall-effect-current/products.html

    在所有方面都存在折衷、通常情况下、成本不会很好地实现良好的精度和隔离。  请给我提供一些更多的设计限制、例如电压和您对良好精度的定义、我可以将其缩小。  但下面是我从最高精度或能力到最低能力的初步建议。  成本最低。  我假设它是单向的、因为 INA194是单向的。  您还需要-Q1器件。  我假定是的。

    INA293

    INA290

    INA281

    INA280