This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA191:使能电压要求

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: INA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1132357/ina191-enable-voltage-requirement

器件型号:INA191

您好!

INA191使能引脚的 VIH 被列为1.35V 最小值和5.5V 最大值 EN 是否需要与 VS 相同? 例如、我们是否可以使用1.5V 作为5.5V 电源的使能电压?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    否、EN 无需与 Vs 处于相同的电压电平即可正常运行。 向 EN 引脚提供的电压介于1.35V 和5.5V 之间时、器件将被解释为逻辑高电平、并且器件将启用。 您展示的用例应该可以正常工作、只需确保1.5V 相对干净、因为低于1.35V 的电压无法保证为逻辑高电平。