This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:IN+/IN-问题

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1132136/ina228-in-in--issue

器件型号:INA228

您好、专家、

我的客户在其新项目中使用 INA228。 他们对 SCH 和布局有一些疑问。 我们在 SCH 中将 IN+连接到 VBUS、但在布局中将 IN-连接到 VBUS。 您能帮您检查一下这是一个更好的选择吗? 非常感谢!

BR、

王嘉琪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个输入是对称的;测得的分流电压可以是正电压或负电压。 除了软件需要翻转 ADC 值外、它没有什么不同。

    您可以选择使布局更简单或更简单的软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了补充 Clemens 所说的内容、如果您仅感应高侧、那么如果您将 VBUS 连接到 IN+、功耗计算还将包括分流器上的功耗、 如果您将 VBUS 连接到 IN -则功率计算将仅包括分流器的负载。 这两种方法都可以、但具体取决于您是否希望包含分流器上耗散的功率。