This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7322:通道之间的输入失调电压和其他参数

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1131691/lm7322-input-offset-voltage-and-other-parameters-between-channels

器件型号:LM7322

您好!

我正在评估此双通道运算放大 器在仪表放大器配置中的使用情况、并想了解同一封装中通道之间的运算放大器参数关系。 具体而言、我想看看同一封装中通道之间的输入失调电压是否会更接近。 如果您需要我提供的任何其他信息、请告诉我。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anant、您好!

    如果数据表中没有明确指出输入失调电压已匹配、则双路运算放大器的输入失调电压完全是随机的。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎来到 e2e 论坛 Anant。

    通道之间没有关联通道;正如 Kai 所说、这是随机的。