This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7300:器件数据表的工作方式相似。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1058325/lmp7300-the-part-dosnt-work-like-data-sheet

器件型号:LMP7300

我以非常简单的方式使用 lmp7300、但没有迟滞:

 

在我的情况下、Rpullup=8.25k Ω、VCC=5V。  

我输入 IN+三角波、如下所示:

我看到 VIN_h 和 VIN_l 为0.986V、而不是2.048V。 PROB 非常精确、IV 检查了与缩放和精度相关的所有事项。   

问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在不处理迟滞后消除了迟滞。 首先、我使用了与数据表中相同的电路:

    在 ME 情况下、R1 = 2.49k Ω、R1和 R1均为0.1%容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了更好地了解您的应用、您能否从仿真中发送原理图图片? 您是否说您的输入信号未达到预期值?

    对于后续问题、您是否意味着 R2也具有1%的容差? R2使用什么值的电阻器?

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一段时间以来、该主题没有任何帖子、因此我将关闭它。

    我将假定您已找到所需的答案。 如果情况并非如此、请回复此主题或创建新主题。  

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。