This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548EVM:OPA548评估板卡在热关断状态

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548EVM, OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1131684/opa548evm-opa548-eval-board-stuck-in-thermal-shutdown

器件型号:OPA548EVM
主题中讨论的其他器件: OPA548

我最近购买了 OPA548EVM 评估板。 到达后、我将其取出并开始设置。 查看数据表后、我将电源轨(AVDD、AVSS、GND)连接+/- 6V、并期望看到电源指示灯 LED (贪婪 LED)。 但是、启动电源时、评估板指示热关断(红色 LED)、因此我立即关闭电源。 OPA548看起来一点也不暖和。 我订购了两块电路板、两者的结果相同。 我测试了电源、以确保它们提供预期的电压。 我还注意到、当 OPA548封装上的反相和同相输入引脚被拉低时、无论使用评估板跳线选择什么都是如此。

是否存在一个明显的问题会导致热关断引脚在没有过热的情况下触发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reid、

    电路板上有一个+5V 稳压器为所有 LED 供电、需要至少+7V 的输入电压才能正常工作。 您的+6V 电源电压看起来太低。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、感谢您的建议。 自发布此帖子以来、我还尝试了+/-10V 电源轨、结果相同。 在这两种情况下、我都测量到5V 稳压器的输出在20mV 至5V 范围内。

    是否有其他可能导致热关断的原因?  

    最棒的

    标识

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reid、

    您如何设置所有跳线?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我已经尝试了几种配置、指示灯仍然被触发:

    手册中所述的双 轨同相输出配置、单轨同相输出配置。

    2.手册中所述的双电源轨反相输出配置,单电源轨反相输出配置。

    3、两个输入都接地。  


    最棒的

    标识

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reid、

    您能否测量 TP8的电压? 在关断期间、它应该比负电源电压多300...400mV。 另一方面、在正常运行期间、它应该比负电源电压多大约3.5V 的正电压。 请参阅数据表的第7.3.3节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reid、  

    请遵循 Kai 的建议、并测量 TP8相对于 V-轨的电压。

    此外、请将 LDO 的电源轨增加到7Vdc 以上。 请将+/-10Vdc 应用于+/-12Vdc 以查看 EVM。   

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond