This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA277:绝对最大额定值的输出短路

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1132026/opa277-output-short-circuit-of-absolute-maximum-rating

器件型号:OPA277

您好!

我正在设计将使用 OPA277的运算放大器电路。

绝对最大额定值的输出短路在 OPA277 deta 表的第6.1节中定义为"连续"。

我想确认"持续"的意思。

这是否意味着内部保护电路的功能可防止此器件损坏或老化?

此致、
网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    不要忽略"绝对最大额定值"中的脚注(2)!

    短路电流通常限制为35mA。 该电流乘以电源电压是 OPAMP 在短路期间必须处理的热耗散。 在+/-15V 电源下、在短路情况下必须耗散525mW、这在很大程度上是如此。 在 SOIC 封装的热阻为110°C/W 的情况下、芯片将比环境温度高58k。

    现在可以清楚地看到"连续"是什么意思:如果环境温度较低、短路可以持续更长时间。 但是、如果环境温度非常高、则 OPAMP 的短路会产生很大的应力、短路不应持续更长时间。

    OPAMP 的短路保护就像灭火器一样。 它适用于紧急情况、但不适用于重复使用甚至计划使用。 如果在正常运行期间输出可能重复短路、请在运算放大器的输出端串联一个限流电阻器。 这也可用作隔离电阻器、将 OPAMP 的输出与不稳定的容性负载隔离。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mesh-San、

    [引用 userid="111206" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1132026/opa277-output-circuit-of absolute-maximum-rating "]这是否意味着内部保护电路或类似电路的功能可以防止此器件损坏或损坏?

    下表和图指定了如何定义输出短路中的连续。  

    单个封装只在一个放大器中定义 ISC。  

    2.连续的 ISC 或输出短路在建议的工作温度范围内定义,持续时间较短。 IC 应承受 短路时的热耗散(不超过最大额定结温)。  

    3.短路运算放大器在短时间内不应具有自破坏性。 该电路应自恢复、并在短路电流条件消除后正常运行。 另请参阅 Kai 的评论。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢你的答复。

    我理解你的答复。

    此致、

    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢你的答复。

    我将设计反映您的回复的电路。

    此致、

    网状网络