This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2171:PIN7有一些纹波输出正在被添加

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1130863/tlv2171-pin7-has-some-ripple-output-being-added

器件型号:TLV2171

尊敬的团队:  

当使用 TLV2171作为差分放大器时、输出引脚7被添加一个3.9V/59kHz 正弦波形、无论是否具有输入信号都是如此。

输出范围为0-2.8V、增益=3.3、电压+/-15V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、  

    您能否澄清一下运算放大器周围的原理图中的组件值(电阻器、电容器)是多少? 我很难在提供的图像上读取它们。  

    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    看起来缺少相位超前补偿。

    顺便说一下、我在原理图中看不到经典的差分放大器。 差分放大器有两个输入、并相互减去输入信号。

    请详细说明电路的设计目的。 为什么有两个输出? 开关的用途是什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ashley、请参阅随附的原理图。 它用于 选择电流或电压作为另一个逆变器模拟输入的模拟输出。 因此、一 个例程用于电压输出、另一个例程用于电流输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回复 Kai!  它用于 选择电流或电压作为另一个逆变器模拟输入的模拟输出。 一条路径 用于电压输出、另 一条路径 用于电流输出。 电压路径是上一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、  

    我对电路的第一级进行了稳定性分析、发现继电器之前电路是稳定的。 我附加了一个 TINA 仿真以供参考。  

    e2e.ti.com/.../zoe_5F00_TLV2171.TSC

    您能否帮助澄清什么是继电器部件号以及继电器后面的电路部件? 继电器或继电器点之后产生的额外电容可能会导致 稳定性和纹波问题、但需要通过继电器的器件型号和仿真确认。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接的 Kai 是低路径电路的组件值。 继电器是 DIP 开关、其引脚3输出将多个电容器 C107/C136/C110连接到模拟输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所附的 Ashley 是低路径电路的元件值。 继电器是 DIP 开关、其引脚3输出将多个电容器 C107/C136/C110连接到模拟输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、BJT 采用40V/0.6A/225MW SOT23封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们在 同一电路板上测试了3PEAK 和 SGM、不存在错误波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SGM8292XS8G 和 TP2582-SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、您是否有可通过电子邮件共享的内部电路原理图? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashley、您是否有可以通过电子邮件共享的内部电路原理图? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、  

    感谢您提供原理图的更多信息。 我们不会共享我们的内部电路 原理图信息、因为它是 TI 机密信息。

    您是否具有应用中使用的 DIP 开关的器件型号?

    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我没有器件型号。 当客户更改为 SGM8292和 TP2582时、引脚7输出没有纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、  

    您是否在多个 TLV2171器件中看到此问题? 您是否确认部件问题(A-B-A 交换)?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    电路中的问题不是 OPAMP、而是反馈电路。 其他运算放大器也会在一段时间后遇到问题。

    对于100nF 负载电容、您迫切需要添加相位超前电容以恢复相位裕度并使 OPAMP 稳定运行。 在 Ashley 的仿真中、从 OPAMP 的输入直接到输出的220pF 看起来不错:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai /Ashley:  

    客户反馈如果在 PIN7和- IN 上添加220pF、则没有区别。 但是、如果删除 DIP 输出端的 R136和0.1uF 电容器、则输出很常见、 并且引脚7和 DIP 开关输出端均未采样纹波。 您是否会帮助评论为什么使用此配置在 Tina 上进行仿真? 我在运行 Tina 软件时遇到问题、并显示 乱码。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    这将是您的电路的阶跃响应:

    e2e.ti.com/.../zoe_5F00_tlv2171_5F00_2.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以将其改进为:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、  

    在客户评估后、您首先提出的建议是正确的。 它们在 PIN7和-input 之间添加了220pF C4,这已经解决了问题。 现在、他们想要了解有关如何设置适当的环路参数以使输出固定到适当的相位裕度的更多信息? 您能否帮助解释如何设置不同的 RC 负载输出和相位裕度、从而使曲线成为未来的良好参考设计? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    您可以参考此处的 E2E 博文、了解 Kai 在回复 中展示的有关提高运算放大器稳定性技术的更多信息:https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/taming-oscillations-the-capacitive-load-problem 

    如果您有其他问题、请告诉我。
    谢谢!

    此致、
    Ashley  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    TI 的稳定性培训视频系列是一个非常好的信息源、您可以在此处找到该视频系列:

    https://training.ti.com/node/1138805

    我个人使用稍微不同的方法进行相位稳定性分析、这是 TI 的 Tim Green 在几年前引入的。 我在这里使用它、例如:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1129815/tl074h-sim-result

    在同一主题中、我还讨论了如何找到隔离电阻器和相位超前电容的最佳值。

    Kai