This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321-N-Q1:温度影响

Guru**** 2509635 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV321, ADS7052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1059159/lmv321-n-q1-temp-influence

器件型号:LMV321-N-Q1
主题中讨论的其他器件:LMV321ADS7052

大家好、

LMV321IDBVR 用于电压监控电路、客户在测试中遇到问题:
在-40度的低温下进行测试时、监测到的电压值过高(例如、实际电压为8V、根据监测到的电压、估算出的电压约为9V)、
初步分析确定问题的原因与芯片 LMV321有关、请帮助进一步分析。

再次说明问题:
环境温度为-40摄氏度。 在室温25度和低温-30度下、这是正常的。 监测到的电压过高、不会随温度的降低而线性变化。
但是、当温度下降到特定水平(大约-40度)时、受监控的电压突然升高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    投诉非常模糊。 因此、我必须进行猜测。 检查相对于 V+电源电压的运算放大器输入电压。 LMV321不是轨到轨输入。 运算放大器越冷、VCM 就越受限。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Ron:

    感谢您的回复。 我正在与客户核实输入信息。

    我刚才在这里连接了 SCH。 您能否帮助检查 SCH 是否正常?

    在-30℃ 至℃,μ s ℃、仅在-40 μ s 内出现异常。受监控电压不会随温度的降低而线性变化、但当温度下降到特定水平(约-40度)时、受监控电压会突然升高。

    在-40℃期间、它异常:

    1、信号跳过 U12 (断开 R597和 R64、 将导线从 TP159飞至 TP160)、测试正常。

    C65值已调整、但问题无法解决。

    3. 调整 R64的电阻:0r test is OK;R64的电阻越大、电压越高。

    4.更换为新的 U12,测试正常。 但更换旧的 U12以再次测试、仍然存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    只是获得了客户反馈。

    VCC+ 为5V、输入范围为0.27-2.9V。 它不是太大...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    您能否在出现问题时提供 VIN 和 VOUT 表。 我想知道输出的高电平以及输入和输出之间的关系。 有多少个器件存在此问题? 这是新设计还是现有设计?  

    由于变化的 R64会有所不同、因此请检查输出引脚是否存在振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    1、共检测45个,其中8个异常。
    2.如前所述、高电压与 R64的电阻有关:客户调整 R64的电阻:0r 测试正常;R64的电阻越大、电压越高。
    但替换 LMV321IDBVR 是可以的。
    客户已验证 R64=0r 是否正常、因此此时它相当于测试321的输出引脚。

    此外、客户还尝试将 LMV321的电源电压更改为3.3V、这是可以的、您能帮助分析一下吗?

    至少、客户希望了解他们的 SCH 是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    如果我获得了我之前请求的数据、我可以更好地帮助我。 请记住、LMV321不是轨到轨输入;如果超出输入范围、则输出可能限制在4.3V 左右或可能跳至5V。 如果使用3.3V 电压、在较低电压下也会发生同样的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    以下是测试点客户测试。 在高温或室温下、输出非常稳定。

    但当更改为-40℃时、这是异常的。 输出不仅更高、而且不稳定( 波动范围约为0.1V)。 当更改为其他芯片 LMV321时、它可以正常工作。

    还有其他建议吗? 您是否遇到此类问题? 我们非常担心一致性

     

    输入电压

    输出电压

     

    温度= 25

     0.51V

     0.51V

     0.96V

     0.96V

     

     

     

    温度=-40

     0.51V

     0.64V

     0.96V

     1.088V

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    感谢您提供的数据、这非常有用。 我认为输出具有由接地或 VCC+中的系统噪声引起的振荡。

    我可以验证这个理论、如果 A 的运算放大器引脚4上有一个振荡波形。 我希望短脉冲在接近9MHz 的频率下重复。

    当温度最低且 VCC 最高时、运算放大器对电源噪声最敏感。  

    此问题的发生率是多少?  [无良好]/[全面构建]

    器件是完整的器件型号和卷带批次信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    很难测量引脚4的波形。

    LMV321前级的采样电压由30个通道的模拟开关进行门控和连接。 客户通过读取寄存器获得输出电压。  

     当示波器探针连接到引脚4时、系统将自动读取寄存器的值。 读取寄存器时、输出正常。  因此、通过连接示波器来检查输出波形是否正常是不可行的。

    客户怀疑 OP 输出振荡的可能性、因此他们尝试在反馈环路中串联一个1k 电阻器、但输出电压没有显著提高。

    还有其他建议吗? ℃,现在发现一个故障、即使在-10 μ s 内也是如此、客户强烈要求我们通过 CQE 执行 FA。 您对 FA 有何看法、这有道理吗?

    此问题的发生率是多少?  [8]/[45]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    日志如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    您确定 LMV321的速度是否足以正确驱动 ADS7052? ADS7052的数据表显示了 ADS7052输入端的200MHz 运算放大器:

    此外、R64的选择必须非常小心、不仅要使驱动运算放大器保持稳定、而且要使电荷桶滤波电容器充电速度足够快。 因此、R64=0r 和 R64=1k 可能不是一个好选择。

    LMV321似乎在室温下工作、但温度不是很低、这可能意味着 LMV321没有足够的速度储备来正确驱动 ADS7052。 在任何情况下、R64=0r 是其他因稳定性问题而导致电阻过小的情况下都应避免。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    FA 没有帮助、因为所有直流测试都通过(因为测试系统和运算放大器将保持稳定)、并且交流测试仅为典型值。  

    由于无法验证 OUT、我建议改为具有更高电源噪声抗扰度的运算放大器。 这两个较低成本的选项应该会有所帮助、即 TLV9001UIDBVR、TLV6001UIDBVR