This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302:600mV 输出噪声/正弦波

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3302, AMC3302EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1059315/amc3302-600mv-output-noise-sine-wave

器件型号:AMC3302

大家好、

我们的客户正在使用 AMC3302、并遇到以下一些问题:

 
图1是通过示波器测量的引脚输出。


图2放大了时基、您可以看到大约500mV 的300kHz 噪声、或者、不是噪声、而是正弦噪声。


图3是它们差分测量输出的位置、即 V_P 减去 V_N



理想情况下、根据数据表、它应该是平坦值、但正如您看到的、它具有接近600mV 的正弦值。 电路电源是9V 电池、使用一些二极管将其调节至3.3V。

分流器未连接到任何部件、并且在空气中、端子 J101和 J102未连接到任何部件。

感谢你的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    感谢您提出 AM3302问题!  上面"图1"中的蓝色线迹是什么?  橙色看起来像50Hz 正弦波。  

    AMC3302的最后一级有一个斩波器、但在~625kHz 时通常会出现一些小纹波。  您在上面显示的内容相当过度。   您能否短接引脚6-7并获取输出的另一个屏幕截图?   差分是可以的、但如果您也可以将 Voutp 和 Voutn 连接到 GND、那将会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendrick、

    您可以正确地看到、在之前的测量中有一个叠加的50Hz 正弦波。

    根据我们的客户、在以下情况下、他们使用相同的电路重新进行了测量

    • 由电池提供3.3V 直流电(电压通过串联二极管调节)
    • 端子 J101和 J102上无物理连接

    图1. 缩小了。
    上图1是引脚11 (V_P)与引脚15 (DCDC_GND)的关系、引脚10 (V_N)与引脚15 (DCDC_GND)的关系。
    底部的图1是在 Matlab 中执行的 DC V_P 减去 V_N。

    图2与图1相同、放大了:

     

    图3. 与图1相同、但按照要求、引脚6和7短接

    图4:与图3相同、但放大了

    如图4B 的 FFT 所示、该振荡的频率约为300kHz。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    那么、您能告诉我们电路中还有什么吗?  如果上面的图是通过 MATLAB 获得的、那么您如何将 AMC3302的实际输出端连接到 PC 中?  您能不能直接用模拟示波器来查看引脚、并告诉我们您看到了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们的客户将探针连接到引脚接头的输出端(PCB 右侧)。 以下是其他详细信息:

    有趣的是、我发现输出的平均值似乎跟随引脚6-7的任何电压偏置。 但仍有相当明显的高频噪声、约为0.6Vpk。 我已经看到噪声直接来自引脚、不是环境现象。 除其他外、我尝试从隔离式直流电源转换为电池、并缩短馈线长度并对其进行分级。

    我已经尝试焊接3个不同的板。 因此,这不是一个单独的问题,而是芯片应用的问题。 或者我可能是以错误的方式使用芯片。 另一个有趣的特性是、正弦波的行为似乎随着向 DCDC_IN (引脚15)施加直流电压而发生变化。 峰间值不变。

    请参阅随附的测量设置图片和此时的测量值。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    如果探针实际连接到 GND 而不是上图中所示的 VOUTn、VOUTp 看起来会怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    根据我们的客户、与 GND 相关的电压如下所示:

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    从您之前发布的原理图和布局中、我看不到会导致600mV @ 300kHz 振荡的任何东西、如您所见。  您似乎已经很好地遵循 了 SBAA515 文档中的建议。  在类似条件下、AMC3302EVM 的输出如下所示:

     

    蓝色表示 VOUTp、黄色表示 VOUTn。  在这里、您可以看到625kHz 斩波频率和~40mV 峰间纹波。  您能否在不进行任何后处理的情况下获得模拟示波器捕获?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    根据我们的客户、 他不是在数字示波器中处理任何测量、而是只是在 Matlab 中捕获测量值并绘制数据。

    下面是提供的其他详细信息:发生的唯一操作是我表达它的位置(即从 V_N 中扣除 V_P 和 FFT)。 正如上传的图中所示、它看起来与我的屏幕上的情况完全相同。 我可以找到一个示波器、并根据您的需要向您进行证明。 我还尝试使用差分探头进行测量、以规避任何不可预见的接地问题。 因为我已经尝试过3种不同的 AMC3302芯片。 我倾向于这样一个事实、即可能是 PCB 出现了问题、但我无法找到问题的原因。 您是否有任何我应该注意的提示?

    感谢您的持续帮助。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    为什么不订购 AMC3302EVM、看看您是否看到与我们的 PCB 有任何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们的客户已订购 EVM、目前正在进行测试。 感谢您的建议。

    此致、
    卡洛