Other Parts Discussed in Thread: INA240
您好!
我将 INA240A1D 用作三相逆变器中的低侧电流感应放大器。
原理图与下图类似。 0.5m Ω 分流器、48V 逆变器电源和3.3V 放大器电源。 基准配置为1.65V。
我遇到的问题是、在我尝试以更高的电流使用逆变器之前、它工作正常(工作了数月)、我尝试从40A 变为50A、因为我知道 我可以实际工作100A 以上。
然后、放大器开始执行怪异的操作、输出钳位到3.3V 或 GND、并开始消耗800mA 电流。 它会在一段时间后开始吸烟。
您是否对它的功能有任何想法?
P.S. 我尝试在输入中添加钳位电流为70A 的 TVS 二极管不起作用