This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA281:传播

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: INA281, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1060602/ina281-propagation

器件型号:INA281
主题中讨论的其他器件: INA240

您好!

我正在使用一个利用高侧电流感应来记录电机电流的电路板。  我观察到 MOSFET 导通和电流感应放大器输出响应之间存在一些明显的延迟。  与此相关的是、当输出首次移动时、它会使预期的输出电压过冲相当多。

我附上了一些图示、以说明这种行为。  这些捕获是使用简单的50欧姆电阻作为负载而不是电机完成的。  在此配置中、我有一个电流约为1A 的1Mohm 感应电阻器、当我使用50V/V 版本的 INA281时、预期输出为50mV。

我已经了解过载恢复、但我不确定这是发生的情况。





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    除了过载恢复之外、CM 变化以及带宽变化可能会出现问题。  

    要确定是否存在过载恢复、如果您有一个与其中一个输入串联的电阻器、则可以在输入电压上添加偏移。  这将在使用的大约20µA Ω*电阻的输入上产生偏移。  我建议输入端为20mV/50= 400µV Ω。 一个输入上为20Ω Ω 的电阻器。  这将产生一个偏移和一个小增益误差、但会产生一个正偏移来确定它是否是一个过载恢复问题。

    另外、请注意、在较低的输入电压下、带宽较低、请参阅下文。

    输入端的 VCM 变化可能会耦合到输出端。  高频时的 CMRR 显示了这一点、但 INA240在 VCM 发生较大变化时工作得更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设我应该在输入端添加该电阻器?  我开始认为这也可能是带宽问题、因为我做了更多的测试、我注意到随着电流增加(因此输出电压增加)、FET 导通和输出电压减小之间的延迟、 尽管即使在500mV 输出下、延迟也约为1.5us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    我认为这两种方法都可以使用、但我会在电流随 Vsense 减小时将其放在里面。  该图可在数据表中看到。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    串联了20欧姆、延迟仍然存在。  我不确定 VCM 是否在变化、因为其中一个桥臂硬连接到电源电压(48V)、然后另一个桥臂放置在感应电阻器的另一侧、当 FET 导通时、我们将看到1A 电流流动、因此 IN-应该大约为47.999、 因此、IN-将只是在48V 和47.999V 之间切换。

    您能否解释一下带宽限制会如何导致上述延迟?  我预计上升时间会有差异\失真、但不应存在延迟、但我可能会被误解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    在输入差分为零时、您在输出端具有什么电压。  添加电阻器后、我希望它高于20mV、以表明它高于低饱和点。  我之前在输入端得到了-2mV 输入电压到40mV 阶跃的阶跃响应、但我没有看到较大的延迟。  请参阅下面的示波器屏幕截图。  输入为-2mV 时也是如此。  您的电路中是否有其他东西可能在此转换期间充电、从而导致电流不会通过电容器等 Rshunt。 IN+端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将检查输出电压、我在任何其他地方都看不到电流会流向。  请参见所附、IN+和 IN-连接在另一页上的1Mohm 电阻器上、可根据需要提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进一步挖掘了一些、偏置电阻器似乎解决了这个问题。  虽然在使用电感负载(电机)时必须使电阻升高一点、但我想象中的20欧姆电阻尖峰仍会导致电感尖峰饱和和/或过载。  我可以转到另一个具有双向特性的部分(任何建议都很好)、也可以添加阻力并处理当前设计的偏移、因为我已经为此构建采购了。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    我们有 INA240、它可以更好地处理瞬变、是双向的、但速度不够快、但线性范围内的带宽很好。  电阻器是一种带辅助电路、会导致失调电压和增益误差、除非您可以将其校准掉。  此外、对于 INA281、0V 输入上的 IB 可在10µA Ω 至30µA Ω 之间变化、因此需要针对10µA Ω 条件设计电阻值以覆盖 IB 的变化。