This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2191:缺少尺寸

Guru**** 2874160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1060599/ina2191-missing-dimensions

器件型号:INA2191

 对于 YBJ0012封装 、缺少封装尺寸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳拉

    感谢您将此事提请我们注意! 我已联系封装团队、要求将图例添加到工程图中。 典型值出现在数据表的第一页上、但一旦我获得最小/最大信息的这个信息、我也将做出响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳拉

    我仍在与我们的 Web 团队合作以纠正文档、但我收到了应在此处填写的值。  

                  D 最大值:1.558mm、D 最小值:1.498mm

                  E max:1.2mm、E min:1.14mm