This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:隔离放大器-缓冲器

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1060491/iso124-isolation-amplifier---buffer

器件型号:ISO124

我计划将 ISO124用作隔离式直流缓冲器、其范围为0至+10V 输出。

我的问题:

1.此部件是否可以在上述范围内工作?

2、这个部件可以在+VS1=15V 和 -VS2=0伏特的电源电压下工作。

感谢您的立即回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Menashe、

    ISO124可与0-10V 配合使用、但您必须具有负轨电源。  您可以在器件的每一侧使用+15/-5来实现您的目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该放大器是否可以获得直流输入和输出中的相同????? (频率= 0Hz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Menashe、

    是的、ISO124可以使用直流输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。