This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA835:SPICE 模型误差

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2834, TLV9052, OPA835, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1060033/opa835-error-in-spice-model

器件型号:OPA835
主题中讨论的其他器件:OPA2834TLV9052TINA-TI

您好!

我们正在设计一个电路、在该电路中评估 TI 和其他供应商提供的多个运算放大器。 我们一直在寻找的器件包括 TLV9052、OPA2834和 OPA835。

我们使用 SPICE 仿真在构建原型之前评估性能。 由于各种原因、LTSPICE 是首选的仿真器。 这在过去一直与 TI 器件搭配使用、因为 SPICE 模型可从 TI.com 下载。 我们已经成功地在 LTSPICE 中对 TLV9052和 OPA2834进行了仿真。

但是、对于 OPA835、仿真会崩溃、我们怀疑 TI.com 上发布的 SPICE 模型存在错误。 更具体地说、仿真器报告说子电路 XI21 (CMRR 模型)内的 Net 102和子电路 XI19 (PSRR 模型)内的 Net 102和302保持悬空。 通过检查 SPICE 网表、这似乎是一个实际误差、因为这些网仅连接到电压控制电流源和电容器的输出端。 但是出于某种原因、PSpice 似乎忽略了此错误。

是否有人可以帮助我了解如何纠正此错误? 我相信我必须以某种方式修改 OPA835 SPICE 模型。

为了使误差可视化、我制作了此原理图、展示了 OPA835 PSRR 模型的外观。 LTSPICE 抱怨网络102和302是浮动的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helge、

     感谢您提供详细说明和可视化。 该误差是由于对电容器 CA 和 CC 使用无限电阻进行仿真而导致的。 仿真不喜欢这一点、因为它在这些节点处看不到直流接地路径、因此将其标记为浮动节点。 通常、分析/仿真配置文件有一个设置选项、您可以在其中更改电容器的内部电阻或将分流电导设置为0至1p 或1n。 此参数描述 了 TINA 在任何节点和接地之间允许的最小电导默认值(例如上述直流路径)。

     修复此误差的其他方法是在这些误差节点处包含一个1M Ω 或1Gohm 的极高接地电阻。 Howard Bandell 很好地分享了此 主题中不同设备的这些错误的修复方法。 下面复制和粘贴以供参考、粗体为添加的行。  

    XAHDLINV0 RECCIRSIGNAL NET55 VCC VEE HPA_INV_ideal
    R1000 NET55 0 10MEG
    *GE0 NET67 NET22 NET50 200

    GRA 101 102值={V (101、102)/1e6}
    CA 102 GNDF 1e3
    EB 1 1a 值={V (102、GNDF)}
    R2000 102 0 10MEG


    G2 GNDF 3 VSS GNDF{GPSRRN}

    ED 3 3a 值={V (302、GNDF)}
    R3000 302 0 10MEG


    E1 VO VI 值={V (1a、GNDF)+ V (3a、GNDF)}

    EA 101 GNDF 1 GNDF 1
    GRA 101 102值={V (101、102)/1e6}
    CA 102 GNDF 1e3
    EB 1 1a 值={V (102、GNDF)}
    R5000 102 0 10MEG

    E1 VI VO 1a GNDF 1.

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Sima、向电容器添加高值并联电阻确实使错误消息静音、现在仿真正在运行、没有错误。

    但是、现在我面临一个新的错误、即运算放大器未提供任何输出信号。 我已连接一个简单的直流耦合同相放大器、增益为6倍、正弦波为1kHz、幅值为0.2 +/- 0.1V。 VOUT 节点上根本没有信号、甚至不是0V 或3.3V、只是什么也没有。 现在有什么问题吗?

    (奇怪的是、如果我将 PD 引脚接地、可以在输出端看到幅值非常小的输入信号(24.9mV 直流+/- 1.5 uVpp)。 这可能是断电模式下的正确行为)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helge、

     我很高兴它帮助解决了错误。 我在 Tina-TI 上尝试了电路、它提供了正确的输出。  

     很奇怪断电功能似乎正常工作、但运行不正常。 您是否能够共享您的文件? 我可以尝试在我的结尾查看它  

    谢谢、
    Sima