This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] (SBOA212A) PWM 的最高输出频率

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA365, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1060534/sboa212a-highest-output-frequency-of-pwm

主题中讨论的其他器件:OPA365TINA-TI

大家好、

我想在  (SBOA212A)中介绍 PWM、如下所示:
 的设计中的 PWM 生成电路、我想  知道 该电路 能够实现的 PWM 输出的最高频率是多少?

提前感谢、

Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

     该电路 能够实现的 PWM 输出最高频率是多少?

    通过将正弦波与三角波或锯齿波进行比较来生成 PWM 输出、这是生成调制 PWM 的方法。 您的问题的限制因素是 OPA365、它的压摆率为25V/usec。 由于输入 Vin 是正弦波、因此 OPA365能够生成的最大正弦频率约为1.6MHz (无失真)。  

    假设正弦波的振幅为2.5Vp (5Vpp)、压摆率为 SR = 25V/usec、则近似最大频率的计算公式为: F_max = SR/(2.5Vp*2*PI)= 25e6V/秒/(2.5Vp*6.283)= 1.59MHz。  

    如果 您降低正弦波和锯齿波的振幅、并使用比较 器生成0-5V 调制 PWM、则可以增加到更高的频率。 您可以通过 TINA-TI 对此进行仿真。  

      

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ray 的详细解释。 我现在知道 频率限制。

    此致、

    Ahmed