This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:运算放大器像旧版 JFET 运算放大器一样容易受到源阻抗失真的影响

Guru**** 2503495 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA140, OPA134, OPA1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1060636/opa140-is-the-op-amp-susceptible-to-source-impedance-distortion-like-older-jfet-op-amps

器件型号:OPA140
主题中讨论的其他器件: OPA134OPA1642

您好!

OPA140是否 像旧版 JFET 运算放大器那样容易受到源阻抗失真的影响?

数据表未对该失真以及如何最大限度地减小失真发表任何意见。

例如、OPA134 (非常旧)数据表给出了一些建议、建议如何最大程度地减小由源阻抗引起的失真。

如果能提供有关这方面的任何信息,将不胜感激。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kal、

    请单击以下链接访问 TI 模拟应用学报有关此主题的文章:

    JFET 输入运算放大器中的失真和源阻抗

    OPA140采用与本文中用于比较的 OPA1642相同的电介质隔离工艺制造。 对于 上述输入机制、该过程中的 CMOS 运算放大器表现出极低的失真。 我想您会对使用 OPA140获得的失真结果感到满意。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复!!!

    非常感谢!!!