This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA277:OPA277U 和 OPA277UA 之间的区别是什么

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1059865/opa277-what-is-the-difference-between-opa277u-and-opa277ua

器件型号:OPA277

大家好、我可以看到唯一的区别是 UA 器件型号显示的温度范围为-40 C 至85 C、而 U 器件型号根本不显示温度范围。  

感谢您的支持。  

此致、

Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    差异主要在等级上。  U 或 P 器件型号为高级器件。  PA 和 UA 等级具有更高的 Vos 和其他规格。 工作温度范围相同。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我想确保我没有遗漏任何东西。 感谢您的确认。 此致、Alan