This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:工作结温高于/低于最高/最低的影响

Guru**** 2769855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339, LM139, LM239A, LM239-N, LM2901-N, LM2901V, LM2901, LM239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1060551/lm339-effect-of-operation-above-below-maximum-minimum-junction-temperature

器件型号:LM339
主题中讨论的其他器件: LM139LM239ALM239-NLM2901-NLM2901VLM2901LM239

您好!

我们希望在设计中使用 LM339。 该器件的结温非常有限、我们想知道 Tjmin (0degC)和 Tjmax (70degC)是指该器件的寿命/可靠性损失还是精度损失。  

 是否有更高 Tj 的器件替代产品?

BEA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bea、

    LM139是-55至+125C 版本(军用)。

    LM239A 或 LM239-N (美国国家半导体除外)是-25至85C 版本。

    LM2901、LM2901V 或 LM2901-N (美国国家半导体除外)是-40至+125C 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀...忘记了 LM239的-25至85C 温度范围不太常见。 更正了上述内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答。

    您是否知道 LM139和/或 LM2901x 是否使用了不同的组装材料或不同的芯片组、或者是否 采用相同的技术、但特征评定是在较高的温度下进行的? 更好的说、芯片是否相同、但根据各自生产批次的质量、评分不同? 电气特性仅有细微差异。

    提前感谢。

    BEA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bea、

    它们是略有不同的裸片、但基本而言、设计和工艺是相同的-几乎相同的98.5%。 不同的"等级"确实具有不同的测试限制。 它们不会"分类"到不同的等级。 它们通过该等级限制或报废。

    但在数据表限制范围内运行时、它们的外观和感觉是相同的。 因此、将现有 LM339设计替换为任何系列器件都不会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!