This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:有关轨到轨的问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393, LM393B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1060516/lm393-question-about-rail-to-rail

器件型号:LM393

大家好、团队、

我对产品文件夹中的轨到轨描述有疑问。

据我了解、两个器件在输入侧都需要2V 的余量、但在输出侧不需要2V 的余量。 我想确保这些图片代表的是什么、因为数据表中没有更多信息。

您能不能告诉我轨到轨是输出方式吗? 在输出侧方面、非 B 版本和 B 版本之间是否存在差异?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀、

    正确。 输入不是 R-R 输入、需要2V 的余量。

    这两个引脚都是集电极开路输出、因此从技术上讲、如果上拉电阻器到比较器电源电压、它们可以是 R-R OUT。 因此、"No"或"Out"在技术上是有效的。

    如果器件是 R-R 输入、则会显示"in"。

    LM393B 是 LM393的直接、直接、直接、直接、直接、改进的替代产品、其行为将相同或更好。