This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV272:3dB 频率

Guru**** 2926780 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA145, TLV9044, TLV9042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1060240/tlv272-3db-frequency

器件型号:TLV272
主题中讨论的其他器件:OPA145TLV9044TLV9042

我正在寻找3dB 频率、该放大器的增益开始衰减、如数据表图12所示。 我知道3MHz 时的单位增益、斜率为-20dB/十倍频。 该图仅变为10Hz、并且仍在上升。 转角频率在哪里?

我还了解此器件已弃用、不推荐用于新设计。 我想更改为推荐的器件、但现在我只需要完成一个仿真模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jamie、  

    我想向您推荐一款较新的器件、TI 具有现有的型号。 请分享系统要求。  

    要回答您的问题:  

    直流数据在数据表中共享:

    出于模型目的、我会将 极点放置在1Hz 或10Hz。

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡罗莱纳、

    我所在地区的 AE 推荐使用 OPA145来替代 TLV27x。 该器件将在开关模式电源的模拟电压控制环路中用作电压误差放大器。 关键要求是它在3.3V 电源轨上工作、具有轨到轨输出能力和低噪声、理想情况下采用标准 TSSOP 或 SOIC 封装。 我至少需要两个通道、但我希望4个通道能够实现设计灵活性。 环路交叉频率小于10kHz、因此带宽不需要特别高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jamie、  

    我认为 TLV9044非常适合、SOIC 甚至有现货供应:

    TLV9042 (双通道型号)可在产品页面的设计工具和仿真选项卡部分下获取: https://www.ti.com/product/TLV9044#design-tools-simulation

    我还建议查看 差分放大器指导手册电路 、以帮助您完成应用。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州