This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324KA:内部二极管

Guru**** 2965760 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324KA, LM324K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1060373/lm324ka-internal-diodes

器件型号:LM324KA
主题中讨论的其他器件: LM324K

您好!

LM324KA 数据表显示了功能方框图。  它还显示表中元件(总器件)中有4个二极管。

-方框图中的4个二极管在哪里?

- LM324K 和 KA 具有 ESD 保护二极管。 因此、器件二极管总数为12个(4 + 2 ESD 保护* 4个电路)、对吗?

此致、

Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kot、

    该图不完整、因为它未详细介绍电流源。  表中的二极管应该是绿色的"二极管连接晶体管"。

    对于 K 和 KA、绘图中的附加输入"二极管"实际上是晶体管。 因此、在表中添加8个晶体管。