This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA819:如何计算表5的误差值

Guru**** 2652645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1059034/ina819-how-to-calculate-the-error-value-of-table5

器件型号:INA819

您好!

让我向您询问有关"Table5 Error Calculation (表5误差计算)"的基本问题、数据表第25页。

我不理解如何计算误差值。

例如、关于输入失调电压、如果 G=1、则误差为35ppm。 为什么是35ppm (而不是35uV)?

关于"电压噪声",为什么误差是1204ppm @G=1?

尽管我尝试通过参考方程计算该值、但我无法达到值"1204"。

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suzuki-San、您好!

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。  

    输入失调电压实际上为35µV μ V、而不是35ppm。 如果列中有一个标有"单位"的单位、则我们使用该单位。 如果该列中未列出单位、则我们假设为 ppm。

    关于电压噪声、表中存在计算误差。 正确答案是735ppm。 让我们遵循以下公式:

    其中:

    • sqrt (BW) =噪声带宽= kn * fc、其中 kn 是 砖墙校正因数。 对于该 INA、在 G = 1V/V 时滚降看起来像是-60dB 这意味着 kn 校正因子为1.16、因此  sqrt (BW)=  sqrt (1.16 * 2MHz)

    • ENI = 8nV/sqrt (Hz)
    • ENO = 80nV/sqrt (Hz)
    • G = 1V/V
    • VDIFF = 1V

    插入这些数字后、我们得到735ppm:

    我已为您添加了我的 Excel 文件。  

    e2e.ti.com/.../0005.INA819-Vnoise-Calc.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara-San、

    非常感谢您的友好解释!

    我很理解。

    请允许我确认一点。

    公式中有"6"个因子、该数字表示"Crest Factor (峰值因子)"、对吧?

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumi-San、您好!

    很高兴为你提供帮助。 6用于将等式中的 RMS 电压噪声转换为峰峰值电压噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamara-San、

    感谢您的回复!

    我明白了。

    此致、

    Takumi