This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:运算放大器是否采用 DI 工艺制造

Guru**** 2815195 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA140, OPA1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1060206/opa140-is-the-op-amp-fabricated-with-a-di-process-or-not

器件型号:OPA140
主题中讨论的其他器件: OPA1642

您好!

我打算在我的新设计中使用 OPA140、但在任何地方都找不到运算放大  器是否采用 DI 工艺制造。

非常感谢您提供任何信息。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I stand corrected- OPA140使用与 OPA1642相同的 JFET 输入互补 BiFET 工艺、并且是一种电介质隔离-请参阅下面的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    因此、源阻抗失真仍然存在、对吧?