This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA455:原理图查看 OPA455自举电路

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1060047/opa455-schematic-review-opa455-bootstrapped-circuit

器件型号:OPA455

尊敬的团队:

我在这个论坛上发布了很多次下面的电路。我一直得到 Thomas 和团队的良好支持。

下面是我的最终电路。

请问您的评论意见。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    很高兴再次听到您的声音! 今年早些时候、我们的精密放大器团队发布了一份有关自举 HV 运算放大器电路设计的广泛应用报告。 您可能会发现我们获得的与您的电路相关的结果:

    https://www.ti.com/lit/an/sboa510/sboa510.pdf

    从运行角度来看、您的电路看起来很简单、但您必须小心在 HV 运算放大器输出端添加电源旁路电容器。 LV 运算放大器正由 HV 电源轨运算放大器主动驱动、并且有一个从 LV 运算放大器电源引脚通过输出返回 HV 电源轨驱动器输入的环路。

    我们在某些情况下发现、将一个电容器从 HV 运算放大器的输出接地可能会导致不稳定。 1nF 电容器不是高电容、可能可以、但可能不是。 在 HV 运算放大器的输出端添加隔离电阻器可能会有所帮助;但是、添加与电源线串联的电阻对于 LV 运算放大器的 PSRR 而言是一个更高的挑战。

    查看文章、了解 我们 用于为 LV 运算放大器提供低阻抗电源驱动的方法。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    非常感谢。

    我一定会阅读您提供的说明、并随附我的问题。

    此致

    哈里