This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302:在1500V 逆变器系统中使用 AMC1302是否安全?

Guru**** 2813535 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1059407/amc1302-is-it-safe-to-use-amc1302-in-a-1500v-inverter-system

器件型号:AMC1302

尊敬的 TI:

我将构建一个具有1500V 直流链路电压的逆变器原型。 输出电压为690V (L-L rms)。 我想知道 在这种情况下、AMC1302是否可用于测量电流或电压? 我在数据表中看到、最大隔离工作电压仅为1500V rms 或2121峰值直流。  

对此问题有任何建议吗?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘉兴雷您好!

    您可能应该研究逆变器将用于的终端设备类型的安全标准。  一般来说、在690V 电压下、爬电距离和间隙要求超过了与 AMC1302相关的~8.5mm 间距。  让我们知道您的终端设备需要的最小爬电距离/间隙距离是多少、然后我们就可以从那里开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 该逆变器用于具有良好空气密封性的速度设备。 次级控制与 光纤隔离。 因此 ,人类可能不会触及这一逆变器。 在这种情况下、是否可以使用此 IC?

    顺便说一下、这是否意味着 AMC1302不能用于具有1500V 直流链路的通用逆变器系统、例如 PV 逆变器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘉兴您好!

    安全是这里的一个相对术语、因为它与终端系统的要求有关。  就 AMC1302而言、假设系统中的间距为8mm、器件工作电压看起来符合您的需求。  您还可以参阅图4 - 更高的工作电压可能会降低隔离电容器的预期寿命。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。