This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:放大器 SPICE 模型振荡

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1059349/opa855-amplifier-spice-model-oscillates

器件型号:OPA855

大家好、TI gurus -我尝试将 opa855运算放大器的 SPICE 模型(文件夹 spomb43d)导入到 ADS (2022更新1)中。  我收到了有关大电容值和8个节点的警告、这些节点没有直流接地路径。  我运行了一个增益为2的同相放大器的简单模型、但从300MHz 输入正弦波获得了松鼠输出。  我有没有做错了?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      这是电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、我尝试上传.cir 文件:看起来不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我看到我需要更多的增益才能保持稳定-好的。  您能解决我收到的警告:

    检测到大电容值:  C:c_C34 n317950 0 C=1

    2.检测到(并校正) 8个节点没有接地路径-这是正常现象吗?  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

     这是该器件振荡修复的正确方法。 OPA855是一款解补偿器件、可在7V/V 或更高的增益下保持稳定。

      对于警告、似乎是软件的网表电容器的内部电阻设置为无限、而不是很大的电阻、例如1GOHms。 无限电阻将显示为警告、说明这些节点悬空或没有直流接地路径。 仿真似乎自动纠正了这个问题。 但是、对于第一个警告、我将与我们的仿真模型专家进行讨论、并就此向您回复。

    编辑:可以忽略大值上限警告。 1F 电容器与高值电阻器和电压控制电压源结合使用。  

    谢谢!

    Sima