This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA188:热耦合器的偏置电流路径

Guru**** 2819995 points

Other Parts Discussed in Thread: INA188, OPA387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1059486/ina188-bias-current-path-for-thermocoupler

器件型号:INA188
主题中讨论的其他器件: OPA387

大家好、在数据表领域:

7.4.3输入偏置电流返回路径

图片显示、我们可以在一个输入与 GND 之间连接10kohm。

但我认为在这种情况下、共模输入电压仍然几乎为0、对吧?

那么仍会超出共模输入范围、对吧?

由于共模范围是 V-+0.1V 至 V+-1.5V、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jussifice、

    如果您使用单电源电压、则会出现这种情况。  但是、如果您使用+/5V 等双电源、输入范围将为-4.9V 至+3.5V、因此将包括接地。

    请 单击 以下链接下载 TI 工程计算器、并使用 仪表放大器的 VCM 与 Vout  确定给定电源、增益和基准电压的 INA188有效输入/输出范围-请参阅以下示例。

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC?keyMatch=INA%20CALCULATOR

    尽管如此、对于单电源热电偶或热电堆应用、最好使用 OPA387等运算放大器、而不是 INA188 -请参阅下文。