This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM311:LM311、-N 和-M 之间的差异

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM311, LM311-N, LM6511, LM211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1058730/lm311-difference-between-lm311--n-and--m

器件型号:LM311
主题中讨论的其他器件:LM6511LM211

大家好、

LM311、LM311-N 和 LM311-M 之间的区别是什么?

在 DS 的内部电路上、我看不到它们之间有很大的差异。

我想将其用于 GND 标准集电极开路输出。

您对此系统有什么建议吗?

此致、

YUto  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM311由 TI 制造。
    LM311-N 最初由 National Semiconductor 制造。

    LM311D 是采用 SOIC 封装的 LM311的可订购器件型号。
    LM311M 是采用 SOIC 封装的 LM311-N 的可订购器件型号。

    您需要什么电压、速度和驱动强度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您为 Yucto 提供该信息。

    Yucto、您好!

    我相信克莱门斯为您提出的关于您所提到的区别的问题提供了答案。 在后续行动方面、您能否分享 Clemens 提到的一些设计要求? (速度、供应水平、驱动强度)。 这将帮助我确定最适合您需求的部分。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Joe、

    感谢您的回答\很抱歉您的回答很晚。

    客户希望将其用于 uPC311/Renesas 的替代产品。

    我认为 LM311是最适合它的器件。

    你有其他建议吗?

    我询问 Clemens 提到的设计要求。

    此致、

    YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    uPC311是 LM311 (-N)的克隆;两者均可用作替代产品。

    其他器件可能具有更好的电气特性、但引脚对引脚不兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意。

    感谢 Clemens 的持续出色支持。

    北村-圣

    如果您发现客户需要不同的性能、我会将该帖子保持打开一段时间。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuco-San、您好!

    由于温度范围的原因、LM211实际上是更接近的替代器件。 LM6511。

    它们要替换哪种封装?

    如果是 μPC311G2 "SOP"封装、Renesas SOP-8封装比我们的"D" SOIC-8封装略宽。 确保客户了解差异、并且他们的布局可以适应差异。